It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

盒装啤酒包装解决方案采用赛莱默的Flojet饮料泵

盒装啤酒包装解决方案采用赛莱默的Flojet饮料泵

Carbotek开发出一种创新的啤酒盒中袋(bag-in-box)包装解决方案,可降低运输成本,且无需啤酒桶。交付时,盒装啤酒利用由赛莱默Flojet饮料泵提供动力的Carbo-Box系统进行碳酸化处理。

酒饮盒中袋包装系统已经很普遍。它们已应用于葡萄酒、果汁和软饮料。另一方面,碳酸化啤酒通常采用啤酒桶包装。位于德国讷德林根的Carbotek Systems公司志在利用其盒装啤酒(beer-in-box)包装系统来改变这种情况。

Carbotek首席执行官Florian Koch指出,采用啤酒桶包装的问题在于,运输和回收成本很高,且供货总是无法保证。这在啤酒厂商希望出口到较远的市场的情况下尤成问题。

Koch表示:“我们第一次考虑这种解决方案是在2003年炎热的夏天,当时啤酒桶供货不足。啤酒桶的另一个问题是,如果你为了销售旺季而储备啤酒桶,那么一年中的其余时间,很多啤酒桶都得空置,而不会带来收入。”

Carbotek系统的工作原理

在使用Carbotek系统时,啤酒以传统方式酿制。然后对啤酒进行脱气处理,从而去除二氧化碳。这可减小压力,因此无需笨重的啤酒桶。接着对啤酒进行巴氏杀菌,并装入重量很轻的塑料内衬盒中。超净过滤技术可确保最高的质量。然后,盒装啤酒便可用货盘运输,运输成本远低于啤酒桶。

在酒吧或餐厅进行啤酒分装时,盒装啤酒与Carbotek的Carbo-Box系统连接。这套系统能在啤酒从龙头中流出前,向啤酒中加入规定数量的二氧化碳。

Flojet饮料泵

在Carbo-Box系统中,赛莱默的Flojet G55泵利用二氧化碳或压缩空气来运送液体。

Koch表示:“Flojet品牌享有盛名。我们所选择的Flojet G55泵已在很多葡萄酒、糖浆及果汁分装系统中证明了自己的能力。我认为,赛莱默的Flojet泵是这一领域的市场领导者。”

Carbotek选择了一款采用真空开关的Flojet饮料泵,袋内一空就会自动关闭。该泵的流量为每分钟26.5升,输送压力为6.9 bar。赛莱默还提供五年质保。

从理念到产品

Koch最早于2006年内开始研发用于碳酸饮料的盒中袋包装系统。那时,他在德国南部的一家中型啤酒厂Ankerbräu工作。到2009年,第一款系统上市。TUI Cruises成为第一家客户,因为该邮轮公司想要一款替代啤酒桶的轻量化产品。盒中袋包装系统处理起来也更加容易。

2014年,Koch离开了Ankerbräu,将全部精力都放在了Carbotek系统上。他将公司视为一家目标远大的小型灵活的初创企业。对盒装啤酒包装系统的兴趣日益增长。Koch表示,从生产设备、包装材料及500公里远途物流成本来看,桶装系统昂贵得多。

如今,Ankerbräu的啤酒年产量中约35% 采用Carbotek系统。Koch计划将该系统的用途扩大到其他碳酸饮料,如苹果汁。

 

通过 Chad Henderson