It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Conception de la plus grande usine souterraine de recyclage de l’eau en Chine

Conception de la plus grande usine souterraine de recyclage de l’eau en Chine

Xylem a été sélectionnée pour participer à l’élaboration de la plus grande usine souterraine de recyclage de l’eau en Chine. La nouvelle usine de recyclage des eaux usées Huaifang, qui s’étend sur 31 hectares, permettra de réduire la pression qui pèse actuellement sur les infrastructures de traitement des eaux au sud de Pékin, et d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Liangshui.

Près de la moitié des plus de 600 villes chinoises souffrent de pénuries d’eau*. L’immense capitale du pays, Pékin, une mégalopole densément peuplée, est l’une d’entre elles. La ville est confrontée à de graves pénuries d’eau, et le recyclage a été identifié comme un élément important du futur approvisionnement en eau de la région.

En 2013, l’administration municipale de Pékin a lancé un plan triennal pour accélérer la construction des installations de traitement et de recyclage des eaux usées, afin que la quantité d’eau recyclée atteigne 4,13 millions de mètres cubes par jour, soit 1,1 milliard de mètres cubes par an. Cette initiative progressive permet à la ville de devenir plus résiliente et de s’assurer un avenir plus durable. Les eaux grises seront utilisées par l’industrie et la municipalité, tandis que les boues seront traitées et réutilisées en décharges ou pour enrichir les sols des forêts.

Des technologies de pointe, économes en énergie

La nouvelle usine souterraine réduira l’espace occupé au sol et limitera le bruit et les mauvaises odeurs. Lorsque le projet sera terminé, les habitants de la zone de Huaifang, district de Fengtai, dans l’arrière-pays de Pékin, en bénéficieront.

L’usine sera équipée de quatre bioréacteurs de 160 m2. Grâce à cette technologie, la qualité de l’eau recyclée atteindra le niveau quatre (IV) des Normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface. Cela signifie que l’eau peut être utilisée pour les aménagements paysagers, pour l’industrie ou pour des activités municipales.

Xylem a fourni dix pompes pour l’arrivée d’eau, 320 agitateurs pour le bassin d’aération par biotraitement, 52 pompes pour la filtration par membrane du processus de réutilisation de l’eau et deux pompes pour transporter les eaux usées traitées vers une zone humide en surface.

« Chez Xylem, nous nous efforçons d’aider les communautés à résoudre des problèmes complexes liés à l’eau, et nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans ce projet qui fera date, affirme Shuping Lu, président de Xylem Chine. L’installation intègre des technologies de pointe, économes en énergie qui sont essentielles pour assurer un avenir durable où l’approvisionnement en eau est assuré, tout en apportant des atouts écologiques précieux. »

*http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/29/content_22850887.htm

by Chad Henderson