It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nove vídeos que transformarão sua forma de pensar sobre a água

Nove vídeos que transformarão sua forma de pensar sobre a água

Estamos longe de entender tudo sobre como a água interage com o mundo. Quando a água encontra substâncias químicas, ondas sonoras, animais e planetas, os resultados podem ser surpreendentes.

1. Água + colorante alimentar = gotículas dançantes

Quando um colorante alimentar é misturado com gotas de água, as gotículas podem mover-se e reagir entre si quase como se estivessem vivas. Pesquisadores da Universidade de Stanford agora descobriram por quê.

2. Água + poeira = o cheiro da chuva

O nariz humano pode detectar mais de um trilhão de odores diferentes, inclusive o da chuva. Descubra como a chuva desprende o que se conhece como petricor e como isso aciona a desova dos peixes.

3. Água + ondas sonoras = levitação

Você acha que somente o Harry Potter pode fazer as coisas levitarem? Pesquisadores da Universidade de Clemson descobriram como usar ondas sonoras para fazer levitar uma gota de água e como usar diferentes frequências para transformá-la em forma de estrela. Eles esperam que a descoberta permita encontrar novas formas de remover a poluição do ar.

4. Água + bioplástico = autorreparação

Consertar coisas quebradas pode ser dispendioso e exige tempo. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia desenvolveram um plástico que pode autorreparar-se simplesmente com a adição de uma gota de água. Eles esperam que, algum dia, isso aumente a vida útil de implantes médicos e cabos de fibra ótica.

5. Água + pescador = um jantar difícil de capturar

Mas como a água afeta coisas maiores, como um homem mergulhando a 20 metros de profundidade no oceano para pescar sem equipamento de mergulho? Veja como esses pescadores bajau de Filipinas desafiam os limites do que achamos possível.

6. Água + lobos = uma paisagem alterada

Quando os lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone em 1995, sua presença acabou alterando o curso dos rios. Esse processo fascinante, no qual uma alteração no topo da cadeia alimentar afeta todo o ecossistema, é chamado de cascata trófica.

7. Água + baleias = um clima alterado

À medida que a quantidade de baleias diminuiu no oceano, também diminuiu a quantidade de peixes e krill. As pesquisas hoje demonstram que as baleias não apenas comem esses animais, mas também os mantêm vivos, em um processo que pode alterar todo o clima do mundo.

8. Água + Marte = lama tóxica e, quem sabe, vida?

A NASA anunciou em setembro de 2015 que foi descoberto o fluxo de água líquida em Marte. Essa água cria uma lama tóxica salgada capaz de conter formas de vida diferentes de tudo o que conhecemos.

9. Marte + um astronauta perdido = água

No filme Perdido em Marte, o ator Matt Damon, que interpreta um astronauta perdido em Marte, cria água usando hidrogênio, oxigênio e o equipamento de seu laboratório. O filme baseia-se essencialmente na ciência real. Este vídeo mostra como fazer água caso você seja abandonado no planeta vermelho. Observação: este processo também pode provocar explosões.

by Simon