It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Roms fontäner förses med vattenåtervinningslösning från Xylem

Roms fontäner förses med vattenåtervinningslösning från Xylem

Med över 2 000 fontäner behöver Rom tänka på hur staden använder sitt vatten.Nyligen fattade man beslut om att ett system för återvinning och behandling av vatten skulle installeras för tre av de mest berömda fontänerna på Piazza Navona.En lösning som utvecklats av Xylem och vattenbolaget Acea kommer att hjälpa till att spara vatten och skydda fontänerna mot korrosion. 

Många av Roms fontäner får fortfarande sitt vatten från stadens akveduktsystem. Men när vattnet, ofta i ganska stora mängder, har passerat genom fontänerna släpps det ut genom avloppssystemet till stadens reningsverk. Acea är det företag som förvaltar Roms alla fontäner och har nyligen arbetat med att optimera användningen av vattenresurser, eftersom vattenbehandlingen kan vara kostsam. 

Ett av de områden som Acea riktat in sig på är Piazza Navona, ett torg med tre fontäner, bland annat den praktfulla Fontana dei Quattro Fiumi som står mitt på piazzan. Fontänen byggdes 1651 och föreställer fyra flodgudar som sitter runt en Egyptisk obelisk. Gudarna representerar fyra av världens större floder: Nilen, Donau, Ganges och Río de la Plata. 

– Vad vi ville göra var att återanvända vattnet i fontänerna genom att låta det cirkulera genom ett pumpsystem, förklarar Guglielmo Ranalletta, direktör på Acea. 

I en normal stadsfontän hade den här åtgärden varit ganska enkel. Men när man arbetar med över 360 år gamla konstverk som måste hållas intakta blir det betydligt mer komplicerat. 

Ett kompakt underjordiskt pumprum 

Det första problemet som behövde lösas i projektet var ett rum under marken där pumparna kunde installeras. Arbetet med att bygga rummet fick inte påverka fontänerna. Eftersom utgrävningen skulle hållas minimal kunde inte pumprummet göras vattentätt och arbetsytan var liten. 

Under Aceas första möten med Xylem fästes särskild uppmärksamhet vid risken att pumprummet kunde svämmas över vid riklig nederbörd. Acea har arbetat med Xylems Flygt-pumpar i över 30 år, och till slut bestämde man sig för att installera Flygt 3171 N-pumpar under Fontana dei Quattro Fiumi. Dessa pumpar är mycket kompakta, energieffektiva och dränkbara. 

– Flygt valdes för den höga driftsäkerheten, säger Edoardo Fanti, chef på Acea. Eftersom syftet med hela återvinningssystemet var att minska energi- och vattenförbrukningen letade vi efter en högeffektiv pump. Det är det visserligen inte svårt att få tag på. Däremot är det svårare att hitta en tillverkare med riktiga driftsäkerhetsgarantier. Varje ingrepp vid Piazza Navona som inte är rutinarbete kräver inblandning från flera parter. Det var en situation vi ville undvika, säger Fanti. 

För att minska energiförbrukningen ytterligare kan Flygt-pumparna programmeras så att de går på lägre varvtal nattetid eller fjärrstyras efter rådande behov. 

Garanterar hög vattenkvalitet

Efter att har rådfrågat flera olika instanser hittade Acea en lämplig plats i källaren i intilliggande Museo di Roma där behandlingssystemet för fontänernas vatten kunde installeras. Acea stod för systemets övergripande konstruktion och anlitade Xylem för bästa pumptillämpningar. Den slutliga lösningen bestod av små vertikala flerstegspumpar från Xylem som cirkulerar vattnet i behandlingstankarna. 

Precis som det har gjort i hundratals år kommer vattnet som används i fontänerna från Braccianosjön. Även om fontänerna inte tar skada av det vattnet skulle saltet i vattnet kunna skada utrustningen. Dessutom förändras kvaliteten på det återvunna vattnet med tiden på grund av växlande väderförhållanden, temperaturer och luftföroreningar. Det måste därför vara under ständig kontroll. 

Det installerade behandlingssystemet samlar in vattenkvalitetsdata från fontänerna och överför dem automatiskt till specialiserade tekniker på Aceas huvudkontor. En rad bärbara instrument övervakar också kontinuerligt ett tjugotal kemiska och fysiska parametrar i vattnet. Teknikerna kan dessutom avgöra bästa tidpunkten för när vattnet ska bytas helt. Detta arbete måste nämligen begränsas. 

– Det här projektet har varit så framgångsrikt mycket tack vare vårt givande samarbete med Xylem, som vi har byggt upp under flera decennier, säger Acea Director Guglielmo Ranalletta. 

efter Simon