It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Peru. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Una planta de tratamiento de aguas opta por una solución UV rentable

Una planta de tratamiento de aguas opta por una solución UV rentable

Cuando Sydvatten AB necesitó una solución de desinfección por UV para su planta de tratamiento de aguas situada al sur de Suecia, en Skåne, optó por uno de los sistemas personalizados de la marca WEDECO de Xylem. Esta innovadora solución hará posible que Sydvatten distribuya agua potable limpia y tratada a 900.000 personas a través de 16 municipios. Además, la solución cuenta con capacidad para soportar en el futuro hasta un 25 por ciento de aumento del volumen.

“Necesitábamos una solución eficaz para el tratamiento de aguas por UV que no solo fuese rentable desde los puntos de vista económico y energético sino que, además, garantizase seguridad, calidad y fiabilidad”, comenta Stefan Johnsson, director del Departamento de Calidad de Sydvatten. “Cuando valoramos todos los parámetros, resultó obvio que la mejor solución era la de WEDECO”.

La tecnología que usa luz ultravioleta está considerada como el futuro en la desinfección del agua. La explicación es que posee una capacidad única para evitar que se formen subproductos perjudiciales tales como los trihalometanos (THM), originados a partir de la cloración; al tiempo que proporciona una excelente barrera contra los parásitos y los virus. La marca WEDECO de Xylem es conocida por su experiencia en la desinfección mediante luz ultravioleta, con más de 250.000 sistemas de desinfección por UV y ozono instalados en todo el mundo.

“Aunque Suecia no tiene leyes específicas que exijan el tratamiento del agua mediante luz ultravioleta, legalmente se nos pide que distribuyamos agua potable saludable y limpia”, explica Johnsson. “Al incorporar esta solución, dependemos menos del cloro y aseguramos nuestra capacidad para suministrar a nuestros clientes agua desinfectada que cumple los más altos estándares de seguridad de la forma más rentable posible”.

El proyecto de desinfección por UV más grande de Suecia

Xylem facilitará cuatro sistemas WEDECO K143 de desinfección por UV y, de esa forma, actualizará los sistemas de la planta de tratamiento de Sydvatten AB, empresa de propiedad municipal dedicada al tratamiento de aguas, en funcionamiento desde hace más de 50 años. Esta actualización es el proyecto de desinfección por UV más grande que Suecia ha asumido hasta la fecha.

“Anteriormente ya distribuíamos agua con una seguridad excelente, gracias a nuestras dos soluciones debarrera contra virus y bacterias”, explica Johnsson. “Sin embargo, cuando tengamos instalada esta tercera barrera mejorada, podremos garantizar un nivel de protección verdaderamente extraordinario frente a parásitos y virus. Considero este sistema como una especie de ‘póliza de seguridad’ para el futuro”.

Cada uno de los sistemas WEDECO K143 cuenta con 13 hileras de 12 lámparas UV y tiene capacidad para tratar un total de 4.300 metros cúbicos de agua por hora. El sistema ha tenido en cuenta los retos de instalación y sus futuras ampliaciones y, por ello, los diferentes segmentos están unidos en lugar de estar soldados. De esta forma, en el futuro se podrán añadir hileras de lámparas adicionales para dar respuesta a los aumentos de demanda de agua potable.

“WEDECO y Xylem están en la vanguardia de las soluciones de desinfección por UV”, comenta Johnsson. “Invertir en esta solución nos ha dado acceso a la última tecnología (por ejemplo, a las novedosas lámparas UV de bajo consumo), basada en años de investigación y desarrollo”.

Costosde ciclo de vida mínimos durante más de 15 años

Gunnar Brüggmann, ingeniero de ventas de Xylem y responsable de este contrato, explica que el acuerdo marca la conclusión de un exhaustivo proceso de licitación, en el que Xylem trabajó codo con codo con Christian Berner AB, su distribuidor WEDECO en Suecia, con el fin de diseñar una solución personalizada que respondiese a las expectativas de Sydvatten e incluso las superase.

“Hemos sido finalmente seleccionados porque hemos conseguido ofrecer la mejor solución”, explica Brüggmann. “El sistema WEDECO no solo cumple todos los requisitos del proyecto, sino que ofrece los costos más bajos de ciclo de vida de la solución durante más de 15 años”.

A continuación, Brüggmann explica que Christian Berner y Xylem mantienen una exitosa colaboración desde hace más de una década. Colaboran en equipo, combinando los conocimientos de ambos a fin de encontrar la mejor solución para sus clientes.

“El hecho de que hayamos estado involucrados en el desarrollo de la instalación de desinfección por UV más grande de Suecia es un gran testimonio de nuestro liderazgo en el campo del tratamiento de aguas por UV y ozono”, declara Brüggmann. “Me siento enormemente orgulloso de que nuestras avanzadas tecnologías, respetuosas con el medio ambiente vayan a utilizarse para contribuir a que casi un millón de personas del sur de Suecia beban agua potable más segura”.

Más información sobre sistemas UV de WEDECO.

 

by Isabelle Kliger