您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
为秘鲁最大铜矿供水

为秘鲁最大铜矿供水

作为全球最大的铜生产商之一的南秘鲁铜业公司 (Southern Peru Copper Corporation) 需要专业技术支持,来对其露天矿的泵设备进行维护保养。赛莱默秘鲁公司从2012年开始负责这项维护保养工作,从而使该铜生产商得以将更多的精力放在其核心业务上。 

去年,秘鲁最大的矿业企业——南秘鲁铜业公司为旗下的托克帕拉矿 (Toquepala)  和夸霍内矿 (Cuajone) 寻找水基础设施维护保养服务供应商。在秘鲁拥有50多年矿业经验的南秘鲁铜业公司因赛莱默秘鲁公司可靠的服务及避免代价高昂的设备故障的能力而选择了该公司。 

南秘鲁铜业公司水资源管理部维护与规划主管 José Miguel Ramos 表示:“赛莱默秘鲁公司从2012年2月开始为 Sucheshydraulic 基础设施项目提供服务。由于赛莱默与我们的员工所共同完成的工作,我们已成为该公司的战略供应商。” 

在高寒高海拔条件下为南秘鲁铜业公司的露天矿供水,绝非易事。从太空中来看,高高坐落在安第斯山脉上的托克帕拉露天矿就像地上的一个巨大的洞。最宽处达2.5公里,深约700米。2009年,托克帕拉矿产铜约12.7万吨,使之成为全球最大的铜矿之一。 

José Miguel Ramos 表示:“赛莱默的服务包括我们16个地下水与地表水泵站以及托克帕拉矿和夸霍内矿的配水系统维护。这项工作要在-15°C的温度及4,500米海拔的极端天气条件下完成。” 

不间断的服务与完善 

这两座露天矿的水基础设施都始于山上,要用泵站群和水管线来收集地表水和地下水。然后将这些水泵送至两座矿场,用于采矿。 

Workers2-300x225.png

赛莱默秘鲁公司通过22名赛莱默员工(包括4名专业工程师、9名技术员和9名工人),为南秘鲁铜业公司提供一周七天(早上6点至下午4:30)不间断的服务,以及以专业高效的方式开展维护保养工作所需的所有设备、仪器和工具。 

赛莱默水解决方案秘鲁公司 (Xylem Water Solutions Peru) 运营经理 Carlos Zeballos 表示:“我们的服务不止于泵的维修与维护,我们还未雨绸缪。我们对现有泵系统的监控设备加以利用。我们提供客户所需的供水系统统包解决方案。” 

赛莱默秘鲁公司还为南秘鲁铜业公司提供基于可靠性、可用性和可维护性等性能指标的定期维护报告,提出泵系统改善建议。Zeballos 表示:“在极端天气条件下工作,同时达到98%的泵运行可靠性,是一项挑战,但我们正在这么做。” 

José Miguel Ramos 表示:“我们期待与赛莱默继续合作,并使该公司成为战略利益相关方,与我们一起不断完善我们的流程。” 

了解关于赛莱默维护服务的详情。

通过 Simon