您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

通过 DAF 改造,水厂产能翻番

通过 DAF 改造,水厂产能翻番

由于季节性用水需求增长,坐落在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华以东400公里的彭蒂克顿市最近需对其饮用水处理厂进行升级。该厂用赛莱默的 Leopold Clari-DAF 溶气浮选系统来取代其沉淀工艺,从而在其现有的处理工艺没有任何额外扩充的情况下,实现了产能翻番。 

作为加拿大西部的一座拥有3.5万名常住居民的热门度假城市,由于旅游业及草坪护理需要,彭蒂克顿夏季水需求量增长近三倍。2003年,日需求量达到5500万升,十分接近该厂每天6000万升的产能极限。 

此外,该厂的过滤工艺无法充分处理所有来源的水。彭蒂克顿水处理厂建于1996年,原计划50%的水取自奥根那根湖,另外50%取自彭蒂克顿河 (Penticton Creek)。但是,由于彭蒂克顿河色度较高及季节性的高浊度,该厂的处理工艺已证明在流量升高的情况下存在问题。为满足日益增长的需求,该厂不得不全部改用奥根那根湖水,以避免有固体排出澄清池,并提高过滤能力。 

该厂需要一种既能提高产能,又能帮助其利用彭蒂克顿河水的解决方案,尽管彭蒂克顿河水浊度较高。由于处理厂的扩建超过了市政预算,彭蒂克顿委托 AECOM 制定出综合经济性解决方案。 

沉与浮 

当时,彭蒂克顿水处理厂采用重力沉淀系统。在该系统中,颗粒絮凝物,即成块颗粒,会聚集在薄板沉淀池中。 

考虑到资金和整体生命周期成本,AECOM 与该市的工程师认定,成本最低的最佳策略是用高速率 DAF(溶气浮选)系统来代替原有的薄板沉淀池。 

与需要时间来沉淀水中的悬浮颗粒的重力沉淀方法不同,Leopold Clari-DAF 系统用微泡将颗粒絮凝物带到水面上,然后用机械将其撇去。这使得经过澄清的水能从罐底用水管抽出,负荷率是传统澄清装置的3-4倍。Leopold Clari-DAF 系统还可提高澄清后的出水水质,体积最小,可降低总运营成本。 

节约建设成本 

彭蒂克顿解决方案的最终设计需要两套 Leopold Clari-DAF 系统在单一薄板沉淀池原有的占地面积内并联运行。2008年动工,系统于2010年投入试运行。建设内容还包括旧河水取水系统升级及残渣处理设施升级。 

赛莱默澄清处理首席工程师 Rob Wiley 表示:“高速率 DAF 系统使该厂能够利用大部分原有的土建工程和原有的建筑,最终大大节约了建设成本和时间。” 

绩效改善 

经过改造后,该厂现在能满足较大的季节性需求量,澄清水日产能高达1.15亿升,预计可满足2025年之前的用水需求。事实已证明,该厂能在各种流量条件下处理河水,使之达到更高的标准。 

彭蒂克顿市水处理厂水质监督员 Brent Edge 表示:“赛莱默的 Leopold Clari-DAF 系统为彭蒂克顿市提供了一种经济的澄清处理产能升级解决方案,成效显著,将满足本市未来20年的用水需求。” 

过滤能力的提高使过滤量增长了50%。由于过滤器运行时间更长,反冲水量大大减少。因此,该厂在用水高峰期不再有处理残渣的问题。如果在汲取湖水或湖水供水管道方面遇到问题,该厂现在可以完全靠河水来维持运行。 

阅读关于赛莱默的 Leopold Clari-DAF 溶气浮选系统的更多内容。

通过 Simon