Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

La pompe BIBO Flygt est de retour, plus solide que jamais

La pompe BIBO Flygt est de retour, plus solide que jamais

Dans les mines et les carrières, le drainage nécessite une pompe qui peut continuer à fonctionner en toutes situations. Après son lancement au début des années 1960, la pompeBIBO Flygt s’est imposée comme un standard pour les projets d’épuisement dans les conditions les plus difficiles. Xylem a repris le concept de la BIBO classique en y ajoutant une technologie innovante qui augmente le temps de disponibilité, améliore la résistance à l’usure et simplifie l’entretien. 

Lorsque les pompes d’épuisement BIBO ont été commercialisées au début des années 1960, elles ont rapidement acquis une réputation de fiabilité et de solidité. Dans les mines, les carrières, les tunnels et sur les chantiers, les ouvriers savaient qu’ils pouvaient compter sur la pompe submersible BIBO dans les conditions les plus difficiles. Ainsi, celle-ci a connu un énorme succès pendant des dizaines d’années avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde entier. 

« La première pompe BIBO était révolutionnaire par son design, sa durée de vie et sa qualité, explique Fredrik Holm, directeur de la communication Dewatering pour le groupe Xylem. Ces pompes étaient inusables et certaines fonctionnent encore aujourd’hui. » 

Au fil des ans, Xylem a élargi la gamme et les fonctions de ses pompes, ce qui a entraîné l’arrêt progressif de la commercialisation des légendaires BIBO. Mais le message des clients est clair : ils veulent le retour de la BIBO. 

« Nous sommes conscients de la notoriété de la BIBO. Nous avons donc réutilisé son design classique et solide, qui assure sa stabilité, indique M. Holm. Toutefois, nous ne nous contentons pas de relancer l’ancien modèle. Nous avons conçu une version supérieure à laquelle nous avons apporté un certain nombre d’améliorations. » 

Une hydraulique résistante à l’usure 

Pour la conception de la nouvelle BIBO, Xylem s’est focalisé tout particulièrement sur les besoins du secteur des mines et carrières et sur ceux de la construction de tunnels. 

« Nos études ont montré que les clients recherchent des temps de disponibilité élevés, qui sont directement liés à la résistance à l’usure des pompes, et veulent des produits faciles à entretenir, affirme Daniel Westin, chef de produit Dewatering pour le groupe Xylem. Dans des conditions extrêmes, les pompes peuvent s’user relativement vite ou être écrasées par des véhicules miniers. Un entretien rapide et des temps d’arrêt réduits s’avèrent donc essentiels. » 

Pour être plus résistante à l’usure, la nouvelle BIBO intègre la technologie Dura-Spin™ de Xylem. Grâce à elle, la roue fermée unique et le fond de volute fonctionnent de concert pour éloigner les particules abrasives de l’entrée de la roue. Ainsi, l’hydraulique est au moins trois fois plus résistante à l’usure que sur les pompes classiques. 

« Nous utilisons la technologie Dura-Spin sur les gammes 2600 et elle a fait ses preuves en matière de résistance à l’usure, assure M. Westin. Cette hydraulique, associée au design durable de la Flygt BIBO, en fait un produit robuste au temps de disponibilité plus élevé. » 

Un entretien simplifié 

Plusieurs éléments simplifient l’entretien de la nouvelle Flygt BIBO et augmentent sa durée de vie, notamment la vis de réglage unique de la roue. 

« Sur n’importe quelle pompe fonctionnant dans des conditions extrêmes, l’hydraulique s’use, ce qui entraîne une diminution du rendement. Un entretien est alors nécessaire, explique M. Westin. La BIBO est équipée d’une vis de réglage unique  de la roue qui permet de la régler facilement et de rétablir des performances quasiment identiques à celles d’une pompe neuve. La durée de vie de la pompe se trouve ainsi prolongée. » 

La BIBO est équipée d’une garniture cartouche Plug-In pouvant être remplacée rapidement et simplement. « Certaines garnitures sont parfois difficiles à changer, remarque M. Westin. La garniture de la BIBO est standard sur tous les modèles. Il suffit de la retirer et de la remplacer. » 

Pour en savoir plus sur les nouvelles caractéristiques de la BIBO Flygt, cliquez ici.

 

avant le Chad Henderson