It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
泵解决方案在意大利帮助削减成本

泵解决方案在意大利帮助削减成本

 从事污水收集、处理与处置的企业常常面临在力求保护环境、改善服务质量的同时,实现成本最小化的挑战。意大利卡利亚里市外的一座水处理厂近来试用了一项解决方案,从而削减了成本,减少了维护工作,使能耗降低了35% 

在意大利撒丁岛上,有限的降雨使水成为一种极其宝贵的资源,并形成了微妙的环境平衡。为撒丁岛南端卡利亚里市外的 Macchiareddu 工业区提供水和污水服务的 Tecnocasic 公司,致力于通过变废为宝,最大限度地减小环境影响。 

由 CACIP(卡利亚里省工业集团)领导的合资企业 Tecnocasic 的首席执行官 Oscar Serci 表示:“将经过处理的水收集起来,重新用于灌溉和工业用途。同时,我们必须确保生态系统的平衡。附近的 Santa Gilla 泻湖是一片受保护的湿地,距主要工业区仅几步之遥,这里是粉红火烈鸟的栖息地。” 

Tecnocasic 近来决定试用赛莱默的一款可持续性泵解决方案。Tecnocasic 水务主管 Claudio Fantera 表示:“我们不断设法改进流程,对我们的工厂进行现代化改造,同时很关注环保与效率。这促成了我们与我们的泵与水处理系统供应商赛莱默的广泛讨论。” 

节能解决方案 

正是这些讨论引起了 Fantera 对赛莱默飞力 Experior 的兴趣;这是一款结合了赛莱默突破性的 N 技术与飞力 SmartRun 控制系统的解决方案。与其他只是控制泵开关的系统不同,SmartRun 经过特别设计,可根据泵站的实时需要,自动调节泵转速。赛莱默的研究显示,这一“智能”系统最高可节能30%。 

Fantera 表示:“正如我们的维护数据所证实的那样,赛莱默提供的解决方案始终证明是可靠的,该公司始终信守承诺。但是,能耗的降低似乎很高。” 

虽然对于成为意大利第一家投资创新技术的公司持谨慎态度,但 Fantera 很快意识到该系统所带来的潜在投资回报。赛莱默的“Try & Buy(先试用,后付费)”活动促成了他的试用决定。该活动允许客户先试用产品一段时间,然后可以选择购买或免费退货。 

像这样具有吸引力的优惠措施“只有像赛莱默这样对其产品质量充满信心的龙头企业才会提出,”Fantera 说道。 

结果不言而喻:在对新系统所进行的初步计算显示,实现了27%的节约的同时,前六个月末(也包括能源需求量最大的冬季)能耗降低高达35%。事实上,日均用电量从191度降至125度,一年可节约约4,500欧元的电费。 

在此阅读有关飞力 Experior 和飞力 SmartRun 的更多信息

通过 Simon