It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Optimisez le pompage de vos eaux usées

Optimisez le pompage de vos eaux usées

Le colmatage fréquent des pompes eaux usées peut entraîner des opérations de  maintenance et des arrêts d’installation coûteux  ainsi qu’une consommation d’énergie importante. Découvrez comment les stations de pompage à travers le monde bénéficient de solutions de pompage et de contrôle plus intelligents.

Les stations de pompage d’eaux usées du comté de Jefferson en Louisiane (États-Unis), étaient confrontées à de graves problèmes de colmatage. Les coûts et le temps liés à la maintenance, sans parler des interventions quotidiennes nécessaires sur chaque installation, finissaient par atteindre des montants élevés.

« Beaucoup de stations sont concernées par le colmatage, c’est pourquoi nous avons cherché avant tout des pompes de remplacement fiables », explique Linda Daly, directrice du service d’assainissement du comté de Jefferson. Le comté comptant plus de 500 stations de pompage, Linda Daly a décidé d’essayer la solution de pompage d’eaux usées Flygt Experior™ de Xylem sur quatre installations.

La technologie Flygt Experior™, incluant les unités de contrôle SmartRun™ a été installée sur ces 4 stations de pompage. Depuis cette installation, aucune opération de maintenance n’a été nécessaire sur les postes de pompage et une économie d’énergie de 50 % a été réalisée sur l’ensemble des postes.

« Malgré les fortes pluies et les infiltrations, aucune intervention pour défaillance de pompe n’a eu lieu sur aucun des quatre sites équipés de la technologie Xylem », affirme Mme Daly.

Trois composantes essentielles

Le succès de la solution Flygt Experior™ dans le comté de Jefferson peut être attribué à trois composantes essentielles : l’hydraulique, le moteur et le dispositif de contrôle. En matière d’hydraulique, Flygt Experior™ intègre la technologie Flygt N Anti-Colmatage avec la roue  autonettoyante qui permet d’évacuer les déchets les plus difficiles à pomper (type lingettes), et de maintenir des rendements élevés et constants, ce qui réduit les coûts d’énergie de 20 à 30 % et les frais de maintenance non planifiés. Quant au moteur IE3 à rendement Premium (jusqu’à 70 kW), il  a été développé et optimisé pour répondre précisément aux exigences des applications de pompage d’eaux usées.

Enfin, le dispositif de contrôle SmartRun™ préprogrammé est simple à installer et à utiliser. Il intègre différentes fonctions de nettoyage  (pompe, bâche, canalisations) qui renforcent les avantages de la technologie N, ainsi qu’une fonction entièrement nouvelle d’optimisation de l’énergie spécifique, permettant d’obtenir des économies de 30% en moyenne par rapport aux systèmes marche/arrêt conventionnels.

Test de consommation d’énergie

Dans une station de pompage d’eaux usées de Dalarna, au centre de la Suède, les pertes de charge dans le réseau sont très importantes. La station doit également faire face à d’importantes variations de débit, qui augmente considérablement au printemps, lorsque la neige fond ou après de fortes pluies. Pour prévenir les inondations, des pompes surdimensionnées avaient été installées, bien que celles-ci consomment plus d’énergie que nécessaire en temps normal.

Un test de consommation d’énergie a été effectué sur ce poste équipée d’une pompe Flygt N et  d’une pompe d’un autre fabricant, fonctionnant en alternance. Après l’installation du SmartRun™ pour contrôler la pompe Flygt , la pompe concurrente a été arrêtée et la consommation d’énergie a été mesurée de nouveau. Les résultats étaient sans appel : la pompe N Flygt équipée du dispositif SmartRun™ a permis de réaliser une économie d’énergie de près de 50 %.

« Aujourd’hui, il existe deux types de contrôle pour les systèmes de pompage d’ eaux usées, explique Anders Fredriksen, responsable du la Business Unit Transport eaux usées de Xylem : les systèmes  marche/arrêt, qui sont simples à utiliser mais ne permettent pas d’optimiser le fonctionnement de l’installation, , et les systèmes de variation de vitesse qui permettent des réglages plus complexes mais qui peuvent se révéler compliqués à installer et à programmer ou optimiser. SmartRun™ s’affranchit de ce problème en étant totalement préprogrammé et en intégrant des fonctions intuitives et adaptées à l’utilisateur, le rendant particulièrement attractif. Bien que ses fonctions internes soient multiples, l’interface reste simple à utiliser. » 

Vidéo : Pour en savoir plus sur la solution de pompage d’eaux usées à Jefferson, cliquez sur le lien suivant :

http://www.youtube.com/watch?v=8MrSM0Q2dYQ

 

by Isabelle Kliger