It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ottimizzazione delle pompe per il trattamento delle acque reflue

Ottimizzazione delle pompe per il trattamento delle acque reflue

Le pompe per il trattamento delle acque reflue che si intasano spesso possono causare costosi fermi macchina e interventi di manutenzione, nonché notevoli sprechi di energia. Ecco come le stazioni di pompaggio delle acque reflue nel mondo traggono beneficio da progetti e sistemi di controllo intelligenti per le pompe.

Le stazioni di pompaggio delle acque reflue di Jefferson Parish, Louisiana, Stati Uniti, erano soggette a gravi problemi di intasamento. I costi e il tempo speso per gli interventi di manutenzione, nonché la necessità di ispezioni quotidiane in ogni stazione di sollevamento, continuavano ad aumentare.

“Il nostro obiettivo era individuare pompe sostitutive affidabili, perché abbiamo così tante stazioni di sollevamento con problemi di intasamento”, sostiene Linda Daly, direttore del Parish Department of Sewerage. Con oltre 500 stazioni di pompaggio nel comune, Daly aveva deciso di testare le pompe Flygt Experior di Xylem in quattro stazioni di pompaggio.

Il sistema Flygt Experior di Xylem è stato installato lo scorso maggio in tutte le stazioni di pompaggio, di cui tre sono provviste anche dei sistemi di controllo Flygt SmartRun. Dall’installazione, le stazioni di pompaggio non hanno richiesto nessun intervento di manutenzione e nel complesso i sistemi hanno permesso di ridurre i consumi energetici del 50%.

“Nonostante le abbondanti piogge, i forti flussi e le infiltrazioni, non è servito nessun intervento per i guasti delle pompe nelle quattro postazioni in cui abbiamo installato i sistemi Xylem”, racconta Daly.

Tre componenti chiave

Il successo di Flygt Experior a Jefferson Parish è attribuibile a tre componenti chiave: l’idraulica, i motori e i sistemi di controllo. Per quanto riguarda la parte idraulica, Flygt Experior utilizza la tecnologia Flygt N basata su una girante autopulente che non si intasa e che consente di ottenere un elevato grado di efficienza. Il motore è stato realizzato in base a programmi di calcolo all’avanguardia per soddisfare gli specifici requisiti delle pompe per le acque reflue.

Infine, i sistemi di controllo Flygt SmartRun sono stati appositamente concepiti per cercare un “punto di rendimento” ottimale, al fine di ridurre le perdite causate dagli attriti e di aumentare l’efficienza del sistema pompante. Flygt SmartRun, pre-programmata con le principali funzioni di pompaggio delle acque reflue, consente di ottenere tutti i vantaggi delle pompe a velocità variabile.

Test sui consumi energetici

Presso un impianto comunale di pompaggio delle acque reflue di Dalarna, nella Svezia centrale, la maggior parte delle perdite riscontrate dalla stazione si verificavano in forma di perdite causate perdite distribuite. La stazione deve inoltre far fronte a enormi variazioni di flusso, che aumenta sensibilmente d’estate quando si sciolgono le nevi o dopo piogge abbondanti. Di conseguenza, per evitare allagamenti, sono state installate pompe sovradimensionate, che però consumano più energia del necessario in condizioni di flusso normale.

Presso la stazione è stato eseguito un test per controllare i consumi energetici con una pompa Flygt N e una pompa di un competitor a funzionamento alterno. Dopo l’installazione di Flygt SmartRun per controllare la pompa Flygt N, la pompa del competitor è stata spenta e sono stati nuovamente misurati i consumi energetici. I risultati erano inequivocabili: la pompa Flygt N con il sistema di controllo Flygt SmartRun permetteva di ridurre i consumi energetici rispetto all’altra pompa del 50% circa.

“Attualmente in genere si usano due tipi di dispositivi di controllo per i sistemi di pompaggio delle acque reflue”, racconta Anders Fredriksen, a capo del reparto di trasporto delle acque reflue di Xylem. “I dispositivi convenzionali di accensione e spegnimento, facili da usare ma con poche opportunità di migliorare le funzionalità, e i variatori di frequenza che offrono maggiori possibilità di ottimizzazione ma possono risultare difficili da installare e da usare. SmartRun ha risolto il problema unendo le funzionalità avanzate dell’inverter a un’interfaccia semplice e intuitiva. Sebbene le funzionalità interne siano svariate, l’interfaccia è di facile utilizzo”. 

Video: maggiori informazioni sulla soluzione per il trattamento delle acque reflue di Jefferson Parish

http://www.youtube.com/watch?v=Y0fxWzLx5_s

da Isabelle Kliger