It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Novo relatório sobre entupimento e tamanho da abertura de passagem

Novo relatório sobre entupimento e tamanho da abertura de passagem

Os fabricantes de bombas tradicionalmente acreditavam que o entupimento de uma bomba poderia ser evitado se a abertura de passagem interna da bomba fosse igual ou maior do que os objetos que podem escoar pela descarga de uma privada. Um novo estudo revela, no entanto, que o tipo de impulsor pode desempenhar um papel importante tanto na prevenção de entupimentos como na economia de energia. Comparado com um impulsor de hélice única e com um impulsor de vórtice, o impulsor Flygt N antientupimento pode reduzir o consumo de energia em 25% e 64%, respectivamente.

Os entupimentos são um problema operacional crítico e altamente indesejável no bombeamento de águas residuais. Eles reduzem drasticamente a eficiência das bombas e causam obstruções, o que resulta em um aumento de custos e mais chamadas de emergência dos usuários finais. O tamanho da abertura de passagem – isto é, o diâmetro da passagem livre através do impulsor da bomba – é um parâmetro frequentemente utilizado para especificar a resistência a entupimentos de uma bomba de águas residuais.

“A muito tempo, o conceito de tamanho da abertura de passagem foi inventado como uma medida da resistência a entupimentos”, afirma Mats Karlén, gerente de desenho de extremidades hidráulicas da Xylem. “Os fabricantes buscavam maximizar o tamanho da abertura de passagem de modo a melhorar a resistência a entupimentos. No entanto, décadas de experiência demonstraram que esses desenhos ainda têm desvantagens substanciais”.

Estudo sobre a resistência a entupimentos

Mats Karlén e seu colega Stefan Abelin recentemente publicaram um relatório sobre a resistência a entupimentos e o tamanho da abertura de passagem que trata sobre o que eles consideram como uma percepção equivocada comum sobre o desenho das bombas de águas residuais. O relatório afirma que pesquisas realizadas durante vários anos revelaram que nas águas residuais há “uma probabilidade muito baixa de encontrar objetos grandes e rígidos, em comparação com partículas pequenas e rígidas e vários objetos orgânicos grandes e pequenos, fibrosos e macios”. A baixa probabilidade de objetos grandes e rígidos, de acordo com o relatório, reduz a importância de ter uma abertura de passagem grande.

Além disso, o relatório demonstra que os objetos fibrosos, que são muito mais comuns, “tendem a ficar presos nos tipos tradicionais de impulsores de hélice única ou vórtice, mesmo quando a abertura de passagem é grande. As fibras tendem a enrolar-se ao redor da borda externa das hélices do impulsor e os resíduos não são expulsos, em vez disso se acumulam”.

Essa acumulação resulta em um entupimento leve ou parcial, o que significa uma diminuição da taxa de fluxo e uma eficiência reduzida. Como resultado, aumenta-se a energia consumida e, uma vez que a corrente em circulação supera o limite, a bomba se desliga. Isso é o que chamamos de entupimento grave.

Um desenho que evita entupimentos

No final da década de 1990, a Xylem – então ITT Corporation – lançou uma nova solução de desenho de impulsor, conhecida como tecnologia Flygt N, com um desenho autolimpante. O impulsor apresenta bordas externas substancialmente inclinadas para trás, de modo que os sólidos que repousam sobre elas são empurrados para a periferia e para fora através de um canal de escapamento.

De acordo com o relatório de Karlén e Abelin, o desenho autolimpante aumenta a eficiência e a resistência a entupimentos da bomba, o que “resulta em uma redução de custos de operação, serviço e manutenção”. Durante os 14 anos de Karlén na Xylem, ele e seus colegas realizaram centenas de testes de entupimento, tanto no laboratório da Xylem como em instalações em campo, para comparar diferentes desenhos de bombas.

Tanto a Xylem como seus concorrentes ainda vendem bombas com os desenhos convencionais de grandes aberturas de passagem, como as bombas com impulsor de hélice única e as bombas com impulsor de vórtice. No entanto, Karlén espera que o relatório leve o setor para além das grandes aberturas de passagem desnecessárias e que consomem tanta energia, caminhando em direção a soluções mais eficientes e confiáveis.

“A necessidade global de soluções para transportar e limpar a água está em constante crescimento”, afirma Karlén. “Ajudar a encontrar maneiras de fazê-lo de forma mais efetiva e com maior eficiência energética não é apenas um enorme desafio, mas também é extremamente gratificante. É óbvio que a quantidade de energia necessária para transportar água poderia ser significativamente reduzida com uma maior eficiência constante e uma maior resistência a entupimentos”.

Clique aqui para ler o estudo on-line.

Resultados dos testes de entupimento da Xylem

A tecnologia N oferece uma economia de energia* de:
– 25%, em comparação com uma bomba com impulsor de hélice única

– 64%, em comparação com uma bomba com impulsor de vórtice

* Dados baseados na pesquisa da Xylem, que considera os três parâmetros principais da eficiência geral de uma bomba:

1. Eficiência de limpeza da água

2. Eficiência “real” de águas residuais, medida em termos da presença de entupimentos parciais e de seus efeitos sobre a eficiência operacional geral

3. Custo das chamadas de emergência devido a paradas de bombas relacionadas a entupimentos.

by Isabelle Kliger