It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

关于堵塞及通过口尺寸的新报告

关于堵塞及通过口尺寸的新报告

水泵制造商一向认为,可通过使内部水泵通过口大于或等于可从厕所冲下去的物体的大小,来避免水泵堵塞。但是,一份新的白皮书表明,叶轮式泵可在防止堵塞和节能方面发挥重要作用。与单叶片叶轮和涡旋叶轮相比,飞力无堵塞N 叶轮技术可节能25%-64% 

堵塞是污水抽排过程中一个令人很头疼的关键性操作问题。这会大大降低水泵效率,造成水泵跳闸,从而致使成本上升,最终用户紧急呼叫数量增加。通过口的尺寸,即通过水泵叶轮的自由通道的直径,是常用来确定污水泵防堵性能的一个参数。

赛莱默液力端设计经理 Mats Karlén 表示:“很久以前,通过口尺寸的概念就被创造出来,作为衡量防堵性能的指标。制造商力图最大限度地增加通过口的尺寸,以改善防堵性能。然而,数十年的经验表明,这些设计依然存在重大缺陷。”

防堵性能白皮书

Mats Karlén 及其同事 Stefan Abelin 最近发表了一份关于防堵性能与通过口尺寸的报告,以解开他们所认为的关于污水泵设计的一个普遍误解。他们的报告称,多年研究发现,在污水中,“与小型坚硬颗粒以及各种大小的柔软纤维状有机物体相比,发现大型坚硬物体的概率很低”。报告认为,发现大型坚硬物体的低概率,使通过口大尺寸的重要性降低。

此外,报告还发现,即使通过口尺寸很大,更为常见的纤维状物体“往往也会堵住传统的单叶片或涡旋叶轮式泵”。纤维往往会缠住叶轮叶片的前缘,碎屑不会被带走,而是不断累积。

这种累积会造成软堵塞或部分堵塞,从而意味着流速下降,效率降低。因此,输入功率增加;一旦运行电流超过跳闸电流,水泵就会关闭。这被称作硬堵塞。

防堵设计

二十世纪90年代末,赛莱默(当时的 ITT Corporation)推出了一项新型叶轮设计解决方案,即飞力 N 技术,采用了自清洁设计。叶轮采用后倾斜式前缘,以便当固体物质落在前缘上时,能被推送到周围,并通过泄压槽排出。

根据 Karlén 和 Abelin 的报告,这项自清洁设计可提高水泵的效率和防堵性能,从而“最大限度地降低运行、维护和保养成本”。在赛莱默工作的14年间,Karlén 与他的同事开展了数百次堵塞试验,包括在赛莱默的实验室里和在现场安装中,以对不同的水泵设计进行比较。

赛莱默及其竞争对手仍在销售采用传统大通过口设计的水泵,如单叶片叶轮和涡旋叶轮泵。但是,Karlén 希望,这份报告能带领业界走出既耗电又大得不必要的通过口的误区,朝着更高效、更可靠的解决方案的方向发展。

Karlén 表示:“全球对水资源输送和净化解决方案的需求不断增长。帮助寻找以更高的能效、更有效地进行水资源输送和净化的方式,既是一项巨大的挑战,同时又极具回报。显然,通过不断改善效率,提高防堵性能,可大大降低水资源输送所需的能源。”

点击这里,在线阅读白皮书。

 

赛莱默堵塞试验结果

N 技术:

– 与单叶片叶轮泵相比,可节能*25%

– 与涡旋叶轮泵相比,可节能*64%

 

* 以赛莱默的研究为依据;赛莱默的研究考虑到水泵总体效率的三个主要参数:

1. 清洁水效率;

2.“实际”污水处理效率,用部分堵塞情况及其对总体运行效率的影响来衡量;

3. 由于与堵塞相关的停泵而造成的紧急呼叫成本。

通过 Isabelle Kliger