您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
通过生命周期评估创造价值

通过生命周期评估创造价值

赛莱默日前发布一系列产品,帮助客户提高能效,降低成本,这并非偶然。请继续阅读下文,了解赛莱默的专注研究如何帮助用户降低能耗,减少碳足迹。

Cathrin Stock 在赛莱默的工作是放眼大局。作为开展生命周期评估 (LCA) 的可持续发展经理,她的工作是了解产品如何诞生、如何生存以及如何报废,甚至如何再生。但过程远非空想。

Stock 表示:“进行生命周期评估是一个相当耗时的过程。你必须将每一件产品分解成所有零件,然后针对每一个零件,来计算制作零件的所有材料的环境影响。接着,你必须计算在产品的整个生命周期中,从原材料的提取到处置,排放和资源使用的环境影响。”

那么,为何要如此大费周章?她表示:“我们通过生命周期评估,提供关于我们在产品生命周期中,对环境影响最大的阶段的重要信息。这是颇有价值的信息,因为它会告诉我们要把工作重心放在哪里。例如,对于我们的飞 泵,我们了解到,95%以上的产品环境影响与客户使用过程中的耗电量有关。因此,我们产品开发的主要重点是不断创造能效更高的产品。 ”

帮助客户进行比较、做出决定

在生命周期评估完成后,就进入环保产品声明 (EPD) 阶段。EPD 是根据 ISO 14025 标准进行,是国际 EPD 系统的一部分。这一系统旨在“帮助和支持组织以可信且容易理解的方式宣传产品(商品和服务)的环保性”。(查看详情,请访问:www.environdec.com。)

换句话说,EPD 系统创造出一个了解和比较产品的环境影响的国际标准化过程。赛莱默已为旗下大容量产品完成了17个 EPD,包括经过全球独立认证机构 Det Norske Veritas 检验的排水排污泵。

需要气候声明

Stock 表示:“我们发现,人们越来越关注与我们的产品相关的二氧化碳排放数据。我们可以通过我们的气候声明,为客户提供碳足迹信息;气候声明中会说明产品在其生命周期内的二氧化碳排放量。气候声明中的信息摘自环保产品声明。”

虽然只有英国和法国等少数国家要求提供有关产品二氧化碳排放量的信息,但环境足迹问题已提上欧洲的议事日程,特别是通过欧盟委员会的《欧洲资源利用效率路线图》(Roadmap to a Resource Efficient Europe)。赛莱默已决定先行一步,在提供产品环境信息方面成为行业领先者。

2011年当欧洲泵制造商协会 Europump 启动一个关于产品碳足迹的工作组时,便选择由 Cathrin Stock 担任主席。“赛莱默很早便开始进行产品生命周期评估,并做出环保产品声明,因此这个工作组是通过与泵行业代表的对话,起草新的产品类别规则的一次良机。”

更优秀的产品创造更美好的未来

赛莱默目前正在进行附加认证过程,以便能做出更多的环保产品声明。这意味着,客户能获得更多的产品信息,做出更明智的决定,而且省钱。而 Cathrin Stock 拆解产品并设想产品未来的工作远没有结束,但她毫无怨言。

Stock 表示:“可持续发展必须与我们的业务相结合,才能真正创造不同,而不只是不同道路上的事物。这就是我们开发高能效产品,从而对我们产品的环境影响负责的原因。我们集中力量,开展最有效的工作,无论是对环境,还是对客户的生命周期成本而言。”

点击这里,了解有关赛莱默环保产品声明的更多信息。

通过 Chad Henderson