It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is El Salvador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Curas de ozono en la ciudad balneario

Curas de ozono en la ciudad balneario

Bad Sassendorf está utilizando una nueva tecnología de tratamiento de ozono para eliminar los productos farmacéuticos de sus aguas residuales.

Foto Getty Images

LA PEQUEÑA CIUDAD BALNEARIO alema­ na de Bad Sassendorf, famosa por su sal y cu­ ras de barro, tiene seis hospitales. No es de extrañar, pues, que productos farmacéuti­ cos, desde antibióticos a analgésicos, se acu­ mulen en sus aguas residuales en cantidades superiores a la media, y que los residentes se preocupen por los efectos a largo plazo de los rastros de contaminantes que los tratamien­ tos tradicionales para aguas residuales no pueden eliminar.

Ahí es donde la tecnología de los trata­ mientos de ozono de Xylem Water & Was­tewater entran en escena. En enero de 2010, Bad Sassendorf se convirtió en una de las pri­ meras plantas municipales de aguas residua­ les de todo el mundo, al eliminar produc­ tos farmacéuticos de sus aguas mediante un tratamiento suplementario en el que se uti­ lizaba el ozono para descomponer los com­ ponentes de los medicamentos. “Las expec­ tativas son grandes”, dice Michael Ziegler, ingeniero de Xylem en Herford (Alemania).

La iniciativa de Bad Sassendorf forma par­ te de un programa para eliminar las trazas contaminantes del río Ruhr. En verano, el río está compuesto de hasta un 40% de aguas re­ siduales. Esta misma agua se recicla para be­ ber. “Es un ciclo muy corto entre la descar­ ga y la utilización”, comenta Daniel Rohring, director de productos de ozono en Herford.

“En los años 90, los investigadores co­ menzaron a encontrar sustancias estrogé­ nicas ­hormonas­ en los ríos, lagos y ma­ res de Alemania”, indica Arne Wieland, un ingeniero de aplicaciones de Xylem en Her­ford. Dichas hormonas parecen ser la causa de la “feminización” de los peces machos, un tema muy preocupante.

Los investigadores evaluaron las diferen­ tes tecnologías que podrían reducir la can­ tidad de hormonas y productos farmacéuti­ cos en el agua, una fuente importante de los efluentes de las plantas de tratamiento re­ sidual. El ozono presta un papel especial como solución de tratamiento, ya que se oxi­da eficazmente.

Cuando se toman medicinas como anti­ bióticos, hormonas o medicamentos con­ tra la epilepsia, se excreta hasta el 50% de lo que se ingiere. Muchas de estas drogas, si no se tratan, y al tener una gran estructura mo­ lecular, se descomponen muy lentamente en el medioambiente.

Con el tratamiento de Xylem, el ozono ata­ ca a los componentes de los medicamen­ tos, descomponiéndolos directa o indirecta­ mente. Por lo general, el proceso de reacción consume completamente el ozono (com­ puesto por tres átomos de oxígeno), liberan­ do solamente el oxígeno.

¿El resultado? “Se consigue agua más lim­ pia”, asegura Wieland. La eficacia depen­ de de varios factores, entre ellos los fármacos que participan, la concentración de ozono y el tiempo de reacción. La planta de Bad Sas­ sendorf utiliza una concentración de 4.6 kg de ozono por hora y un ciclo de tratamiento de 13 minutos, ya que así se proporciona la máxima eficiencia.

El ozono se descompone demasiado rápi­ do como para ser almacenado o transporta­ do. Por ello, Xylem suministró a Bad Sassen­ dorf un generador de ozono que produce átomos de ozono. Xylem suministró todo el equipo, previamente probado en fábrica, en una carcasa contenedor con el fin de minimi­ zar el tiempo de arranque y reducir costos.

“Es más o menos un sistema de “enchufar y funcionar”, explica Ziegler. Al final, Bad Sassendorf sólo tuvo que construir el tanque de hormigón donde se introduce el ozono (a través de los difusores que forman burbujas diminutas para aumentar el contacto en su­ perficie con los contaminantes).

La planta de Bad Sassendorf es una de las tres plantas a lo largo del río Ruhr donde se han instalado los sistemas de tratamiento de ozono de Xylem; las otras dos plantas comen­ zarán en la primavera de 2011.

by Nancy Pick