It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Economia de dimensão TEXANA

Economia de dimensão TEXANA

Uma instalação em uma pequena cidade melhora consideravelmente a eficiência com uso de tecnologia inovadora.

LUMBERTON parece uma pequena cidade americana qualquer, com uma grande caixa d’água ostentando o nome da cidade que pode ser vista a partir do estádio local. Mas o que torna esta comunidade do Texas diferente não está à vista. Graças às bombas Flygt N e outras melhorias, o Distrito de Utilidade Municipal de Lumberton (MUD) aumentou a eficiência energética em mais de 30% desde 2003.

“Crescemos em número de estações”, diz Robb Starr, Gerente de Operações. “Cresce- mos 38% em hp- e efetivamente reduzimos o consumo de energia em 34%.”

Hoje, pouco mais da metade dos 24 mil clientes desse serviço público vive em área rural. A área de serviço do MUD abrange 164 km2, com 524 km de encanamentos e cerca de 60 estações elevatórias. A população atendida tem crescido cerca de 6% ao ano.

“Este é um excelente exemplo do retorno que você obtém da eficiência sustentada”, diz Stefan Abelin, Diretor de Bombas Grandes & Aplicações de Marketing da Xylem, referindo-se à idéia de que sistemas hidráulicos auto- -limpantes são fundamentais para manter o desempenho da bomba ao longo do tempo. “A maioria das instalações não fazem essas medições. Eles presumem que a performance vai igualar as curvas de desempenho, mas estas curvas são baseadas em água limpa. ”

Ainda em 2001, uma avaliação feita pelo MUD revelou vários problemas. O sistema de bombas com cerca de 15 anos de idade era ineficiente, pouco confiável e difícil de consertar. A combinação era cara, levando ao aumento de inatividade e reclamações dos clientes.

Para corrigir esses problemas, a instalação padronizou os equipamentos e melhorou as tecnologias e sistemas de controle. Com o apoio da distribuidora Hahn Equipment, com sede em Houston, a usina instalou uma série de bombas Flygt N. Isto levou a uma drástica redução nas faturas de consertos de motores elétricos, porque as bombas não superaquecem, não têm oscilações de corrente e são bem protegidas contra entupimentos.

“Elas têm sido muito boas”, diz Starr. “Nós ainda não encontramos bombas melhores.”

Abelin, da Xylem diz: “Temos aperfeiçoado a tecnologia das bombas-N durante os últimos dez anos. Os clientes se beneficiam porque há menos casos de obstrução e elas são mais eficientes em termos energéticos. Sabemos, a partir de testes de campo, que a atualização para bombas-N facilmente poupa 20% a 30% em termos de energia. De fato, em certos mercados, nós garantimos uma economia de 25%”.

Outros melhoramentos incluíram sensores de nível, válvulas de retenção e válvulas de alívio de ar. As duas últimas impulsionam a eficiência do bombeamento, garantindo que a água seja bombeada uma única vez e que não haja ar aprisionado nas linhas. Enquanto os sensores de nível têm revelado serem muito úteis ao usar o nível de água como um parâmetro de controle, juntamente com um sistema de compartilhamento de hora-bomba.

Com esta estratégia de controle, a bomba que possuir o menor número de horas trabalhadas, é a que será ligada a seguir. Consequentemente, o número de partidas que uma bomba acumula indica a sua eficácia em mover água. Por exemplo, se uma bomba da estação tem a metade de partidas da outra, então ela está bombeando a metade da segunda e é muito menos eficiente. Starr busca esses dados e os usa juntamente com os de consumo de energia para detectar problemas precocemente. A manutenção pode então ser programada, e não apenas em resposta à emergências.

Starr observa que a expansão contínua desse serviço público apresenta um desafio, uma vez que nem tudo pode ser otimizado ao mesmo tempo. A discrepância entre a capa- cidade da tubulação e o tamanho da bomba, por exemplo, pode levar a um maior fluxo de água, mas a um custo maior de energia – uma situação em que a eficiência da bomba N Flygt é especialmente valiosa.

Funcionários dessa unidade de serviço público, acreditam que a manutenção preventiva e a antecipação de problemas valerá a pena. Como nos diz Roger Fussell, gerente do MUD: “Esperamos que em vinte anos você possa voltar e ver as mesmas bombas Flygt das quais estamos falando hoje, porque nós cuidamos delas.”

by Hank Hogan Foto Terry Halsey