Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Flygt Concertor DP

Flygt Concertor DP wastewater pump with gateway connectionConcertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto. Questo sistema è scalabile fino al numero di pompe richiesto dall'applicazione, con un gateway per pompa. Il gateway funge anche da controller on/off di riserva.

Con Concertor DP è possibile regolare facilmente le prestazioni delle pompe e ridurre i costi operativi.

  • Rilevamento degli intasamenti e autopulizia della pompa
  • Avvio/arresto graduale
  • Efficienza del motore equivalente a IE4
  • Rotazione della girante sempre corretta
  • Protezione motore integrata
  • Procedura guidata di configurazione
  • Comunicazione con sistemi esterni
  • Allarmi e cronologia locali e remoti
  • Controllo di processo esterno

Se non hai già un algoritmo di controllo del processo, esplora il Concertor XPC chiavi in mano. Viene fornito pre-programmato per le applicazioni delle acque reflue e può essere personalizzato per soddisfare le proprie esigenze tramite CODESYS. 

Concertor DP helps overcome the following pain points

Esplora il resto della famiglia Flygt Concertor

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Xylect

Confronta le curve di prestazione delle pompe, esamina i disegni e i dettagli tecnici e configura la tua pompa Concertor utilizzando il nostro potente strumento web Xylect.