It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La gare de Guadalajara s’équipe d’une pompe d’épuisement intelligente pour prévenir les inondations

La gare de Guadalajara s’équipe d’une pompe d’épuisement intelligente pour prévenir les inondations

Lorsqu’une station de pompage est tombée en panne dans le réseau du métro (SITEUR) de Guadalajara (Mexique), les opérateurs ont dû trouver une solution rapide pour éviter les inondations. Ils ont installé la pompe d’épuisement Bibo Alpha de Flygt par Xylem qui s’adapte automatiquement aux conditions en temps réel. Cette pompe durable, prête à l’emploi, fonctionne depuis des mois sans problème.

La ville de Guadalajara, située dans l’État de Jalisco, à l’ouest du Mexique, dispose d’un réseau de métro composé de trois lignes, transportant 360 000 usagers par jour. Le fonctionnement continu du réseau de métro est essentiel pour la région métropolitaine de Guadalajara.

La station sous-terraine Estación de la Independencia est l’une des plus fréquentées du réseau SITEUR. Une station de pompage proche prévient les risques d’inondations dues aux précipitations ou à la montée des nappes souterraines. Néanmoins en novembre 2021, la station de pompage est tombée en panne et une alerte inondation a été émise.

Pour faire face à l’urgence d’une inondation, les opérateurs de SITEUR ont rapidement contacté les spécialistes de Xylem afin trouver une solution d’assèchement. Le facteur temps était critique pour éviter l’inondation. La SITEUR avait donc besoin d’une pompe rapide et facile à installer. C’est pourquoi son choix s’est porté sur la pompe d’épuisement Bibo Alpha de Flygt par Xylem, prête à l’emploi sans besoin de configuration.

La pompe Bibo Alpha de Flygt est non seulement facile à installer, mais il s’agit également de la première pompe d’épuisement submersible qui s’adapte automatiquement à son environnement. Cela permet de réaliser60 % d’économies d’énergie par rapport à une pompe d’épuisement classique. La pompe s’adapte à un niveau de performance de débit et de hauteur au lieu d’une courbe statique pour répondre aux besoins de n’importe quelle application. La pompe Bibo Alpha de Flygt, minimise également les ronflements et le fonctionnement à sec, ce qui réduit l’usure jusqu’à 70 %.

Une pompe d’épuisement rapide et fiable

À la station Estación de la Independencia, deux opérateurs ont rapidement installé la pompe Bibo Alpha de Flygt sans avoir recours à des grues. La pompe légère et robuste a directement été mise en fonction, empêchant l’inondation de la gare grâce son intelligence intégrée qui maintient automatiquement le niveau de l’eau du puits.

« C’est surprenant que la pompe Bibo Alpha de Flygt ne nécessite pas de panneau de contrôle au regard de toutes ses fonctionnalités, déclare Alan Francisco López Castillo, Responsable de la Maintenance pour la SITEUR. Sa taille réduite la rend plus facile à manipuler et à installer. » 

La pompe a fonctionné sans problème pendant des mois pour la SITEUR, grâce à une surveillance et un contrôle à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans la mesure où la Bibo Alpha de Flygt ne fonctionne qu’en cas de besoin, elle a également permis d’économiser de l’énergie.

La SITEUR a été tellement séduite par les résultats qu’elle a décidé d’acheter la pompe et envisage de remplacer d’autres pompes de son système par la Bibo Alpha de Flygt. Grâce à ses performances adaptatives, le Bibo Alpha de Flygt peut facilement remplacer les pompes de 2 à 10 kW.