Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Una pompa di drenaggio intelligente previene l’allagamento della stazione dei treni di Guadalajara

Una pompa di drenaggio intelligente previene l’allagamento della stazione dei treni di Guadalajara

Dopo un guasto a una stazione di pompaggio dell’Urban Electric Train System (SITEUR) di Guadalajara, il gestore aveva bisogno di una soluzione immediata per prevenire il rischio di allagamento della stazione dei treni e ha scelto la pompa di drenaggio Flygt Bibo Alpha di Xylem, che si adatta automaticamente alle condizioni in tempo reale. Estremamente affidabile, la pompa plug-and-play è già in funzione da diversi mesi senza problemi.

La città di Guadalajara, situata nello stato di Jalisco in Messico occidentale, ha un sistema ferroviario elettrico di tre linee con 360.000 passeggeri al giorno. La continuità del servizio è fondamentale per l’area metropolitana della città.

Una delle stazioni più trafficate del sistema SITEUR è la Estación de la Independencia, situata nel sottosuolo, e una stazione di pompaggio nelle vicinanze previene l’allagamento della stazione per effetto della pioggia o dell’innalzamento dell’acqua di falda. Tuttavia, nel novembre 2021, si è verificato un guasto alla stazione di pompaggio che ha fatto scattare un allarme per inondazione.

Di fronte all’emergenza, il gestore del sistema SITEUR ha immediatamente contattato gli specialisti di Xylem alla ricerca di una soluzione di drenaggio. Il timing è fondamentale per evitare l’allagamento di una stazione dei treni e di conseguenza il SITEUR aveva bisogno di una pompa facile e veloce da installare. È per questo che la scelta è ricaduta sulla pompa di drenaggio Flygt Bibo Alpha di Xylem, cioè una pompa plug-and-play che non necessita di alcuna configurazione.

Oltre alla facilità di installazione, Flygt Bibo Alpha è la prima pompa di drenaggio sommergibile che si adatta automaticamente all’ambiente, assicurando un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle pompe di drenaggio tradizionali. Infatti, per soddisfare le esigenze di ogni applicazione, anziché a una curva statica, la pompa si regola in base alla portata e alla prevalenza. Inoltre, Flygt Bibo Alpha è estremamente silenziosa, a prova di funzionamento a secco e presenta un’usura inferiore fino al 70%.

Una pompa di drenaggio veloce e affidabile

Alla Estación de la Independencia, due operatori hanno installato velocemente la pompa Flygt Bibo Alpha addirittura senza l’ausilio di gru. Leggera, robusta e immediatamente pronta all’uso, la pompa previene l’allagamento della stazione dei treni sfruttando la propria intelligenza incorporata per mantenere automaticamente invariato il livello dell’acqua.

“È sorprendente che, viste le sue prestazioni e la sua capacità, Flygt Bibo Alpha non necessiti nemmeno di un pannello di controllo”, afferma Alan Francisco López Castillo, Maintenance Supervisor di SITEUR. “Inoltre, è più compatta e di conseguenza più facile da movimentare e installare”. 

La pompa per il sistema SITEUR è già in servizio da diversi mesi, con monitoraggio e controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, poiché entra in funzione solamente quando necessario, Flygt Bibo Alpha contribuisce a risparmiare energia.

Il gestore del SITEUR è talmente soddisfatto dei risultati che ha deciso di acquistare la pompa e prevede di sostituire anche altre pompe del proprio sistema con Flygt Bibo Alpha. Grazie alle sue prestazioni adattative, Flygt Bibo Alpha può sostituire facilmente le pompe da 2 a 10 kW.