Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
La solution de Xylem élimine les composés PFAS du puits d'approvisionnement d’un service des eaux

La solution de Xylem élimine les composés PFAS du puits d'approvisionnement d’un service des eaux

Après qu'un puits d’eau potable du Maine (USA) ait été contaminé par deux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) le service des eaux local a réagi rapidement pour en savoir plus sur les options de traitement. Le service public a travaillé avec nos experts internes pour tester plusieurs carbones, ce qui a conduit à la sélection de la solution la plus rentable. La solution d’Evoqua, qui est désormais une entreprise de Xylem, utilise du charbon actif en grains issu de coques de noix de coco. Cela permet au service d'augmenter la durée de vie du lit de 160 % par rapport aux solutions à base de charbon et de réduire 40 % les coûts du cycle de vie de.

L'eau est vitale à la communauté et à l'industrie des villes pittoresques de Kennebunk, Kennebunkport et Wells, sur la côte du Maine (USA), où le tourisme, l'agriculture et la pêche commerciale sont les moteurs de l'économie locale.

Lorsqu'un puits fournissant de l'eau potable à la communauté s'est avéré contaminé par des PFAS, le service local des eaux a agi rapidement pour remédier à la situation. Le compagnie des eaux Kennebunkport, Kennebunkport & Wells Water District (KKWWD) avait besoin d'une solution pour éliminer les deux types de PFAS découverts : l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et le sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

Les PFAS ont une stabilité chimique extrême, sont résistants à la dégradation et s'accumulent dans le sang et certains organes du corps.

Bien que l'impact sanitaire global des PFAS soit encore en cours d’évaluation, des études ont établi un lien entre les PFAS et des lésions hépatiques ainsi que des effets néfastes sur la croissance, le développement et la reproduction.

Trouver la source de la contamination aux PFAS

Dans le puits d'approvisionnement du KKWWD, le niveau combiné des deux contaminants, évalué à 50 parties par billion (p.p. 1012), se situait dans la limite des 70 p.p. 1012 recommandée à l'époque par l'Agence américaine de protection de l'environnement. Le KKWWD a décidé de fermer le puits concerné par mesure de précaution et de réfléchir à la meilleure marche à suivre.

Le KKWWD devait d’abord résoudre un mystère : d’où venaient les contaminants ? La présence de composés PFAS est généralement liée à l'activité industrielle et à l'utilisation de retardateurs de flammes dans les installations militaires. Mais dans cette communauté, aucune de ces deux applications ne correspondait vraiment. L'enquête a finalement mis en évidence une chaîne de causes et de conséquences : le ruissellement agricole d'une ferme locale qui avait utilisé des amendements fabriqués à partir de biosolides provenant d'une station d'épuration municipale, combiné à des cendres volantes provenant d'une usine de papier locale (aujourd'hui fermée).

Technologies de traitement pour éliminer les PFAS

Xylem a travaillé avec de nombreux services municipaux comme le KKWWD en tant que principal fournisseur de technologies de traitement des PFAS, notamment le charbon actif en grains (CAG) et la résine échangeuse d'ions, disponibles dans des installations permanentes ou mobiles d'urgence.

Avec des années d'expérience dans l'élimination des PFAS et une approche technologique des solutions de filtration agnostique, l'équipe d'experts était bien placée pour identifier et fournir la solution la plus rentable pour le projet.

Grace à son expérience et sa bonne connaissance de la technologie, le KKWWD avait une préférence pour la technologie CAG. Après examen des données relatives à la qualité de l'eau, l'équipe a conseillé au service public d’effectuer un essai pilote avec plusieurs types de carbone, y compris celui de leur concurrent, afin de déterminer celui qui conviendrait le mieux à la composition chimique de l'eau locale.

Tester plusieurs types de systèmes CAG s’est avéré être une solution efficace et efficiente. La solution retenue utilise le Système d’adsorbtion en phase liquide à haute pression HP® 1220SYS contenant du charbon amélioré à base de noix de coco AquaCarb® 1230CX.

Le charbon activé granulaire adsorbe les contaminants PFAS quand l’eau passe dans le système. Dans un système à contraintes alternées, deux ou plusieurs cuves d'adsorption sont utilisées en série. Quand le lit de charbon est épuisé, le système d’adsorption est entretenu par un fournisseur tiers selon les préférences du service en matière d’élimination des déchets.

Les résultats des tests effectués sur le puits du Maine (USA) ont montré que, comparativement à d'autres charbons testés, la solution, utilisant du charbon à base de noix de coco, offrirait une durée d'exploitation en conditions réelles nettement plus longue avant de nécessiter une intervention.

757 millions de litres d’eau traitée

Le système a fonctionné avec succès depuis sa mise en service, produisant plus de 757 millions de litres d'eau traitée. KKWWD s'attend à atteindre son objectif de 946 millions de litres d'eau par an grâce à ces filtres et prévoit la construction d'une structure permanente pour abriter le système.

« Notre but est de produire de l’eau potable avec des niveaux indétectables en continu, explique Norm Labbe, le super intendant du KKWWD. Avec le système à contraintes alternées d’Evoqua, ça devrait être un jeu d’enfant. »

plan de tarification de l'eau. Le KKWWD a été en mesure de mettre en œuvre une solution qui n'a entraîné qu'une augmentation minimale des coûts d'investissement. L'impact global sur les contribuables sera d'environ 0,03 à 0,04 dollar par jour, et les clients ne verront pas l'augmentation avant plusieurs années. M. Labbe ajoute : « Cela reste moins cher que d’acheter de l’eau à une compagnie extérieur et nous demeurons ainsi indépendants ».

Remarque : les niveaux indétectables peuvent varier de la méthode d'analyse et de sa mise en œuvre.