It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默解决方案去除水务公司供水井中的PFAS化合物

赛莱默解决方案去除水务公司供水井中的PFAS化合物

缅因州的一口饮用水井被两种全氟烷基物质(PFAS)污染后,当地的水务公司迅速采取行动,寻找解决方案。该公司与我们的内部专家进行合作,对几种活性炭进行了测试,最终选定了一种性价比最高的解决方案。该解决方案来自赛莱默旗下的Evoqua公司,使用的是由椰子壳制作而成的颗粒活性炭。相比煤基活性炭,椰壳活性炭使吸附床的使用寿命延长了160%,生命周期成本降低40%。

在缅因州风景如画的海滨城镇肯纳邦克、肯纳邦克波特和韦尔斯,水是社区和工业的命脉,这里的旅游业、农业和水产捕捞业带动了当地经济的发展。

当发现向当地社区供应饮用水的一口井被PFAS污染后,当地水务公司迅速采取行动,力求以最快的速度解决这个问题。这家名为Kennebunkport, Kennebunkport & Wells Water District (KKWWD)的水务公司需要一种解决方案来去除发现的两种PFAS:全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)。

PFAS具有极高的化学稳定性,不易降解,会在人体血液和某些器官中积聚。

尽管PFAS对人体健康各方面的影响不明,但实验室研究发现PFAS与肝损伤以及对生长、发育和生殖的不良影响有关联。

寻找PFAS污染源

在KKWWD的供水井中,这两种污染物的综合含量为万亿分之五十(50 ppt),在当时美国环境保护署建议的70 ppt健康阈值范围内。KKWWD决定采取预防措施,主动关闭受污染的供水井,并评估最佳解决方案。

首先,KKWWD需要解决一个谜团:污染物来自哪里?PFAS化合物通常与工业活动和军事设施使用的阻燃剂有关。但这两种情况在这个社区根本不存在。经过调查,最终拼凑起了一个因果链:当地农场使用了市政污水处理厂污泥制成的土壤增强剂,农场产生的农业径流与来自当地造纸厂(现已关闭)的飞灰混合到一起。

去除PFAS的处理技术

赛莱默与KKWWD等多个市政当局合作,作为PFAS处理技术的领先供应商,提供包括颗粒活性炭(GAC)和单程离子交换树脂在内的PFAS处理技术,这些技术可在固定设施或应急移动设备中使用。

凭借多年的PFAS去除经验以及对过滤解决方案采取的技术中立方法,该专家团队能够有效地为该项目选定并提供最具成本效益的解决方案。

基于对这项技术的经验和熟悉程度,KKWWD表示更倾向于使用GAC。该团队研究了水质数据,建议该水务公司对几种碳进行试点测试,包括竞争对手的碳,以确定哪种碳最适合当地水的化学特性。

对多种类型的GAC系统进行测试后,发现了一种高效的解决方案。它使用Evoqua的HP® 1220SYS高压液相吸附系统,该系统含有AquaCarb® 1230CX增强型椰壳基活性碳

当水通过该系统时,颗粒活性炭会吸附PFAS污染物。在一个超前-滞后系统中,两个或多个吸附容器串联使用。当碳床达到饱和时,碳吸附系统由第三方根据水务公司的主要处理方法来进行维护。

缅因州供水井的测试结果表明,与其他测试过的碳相比,使用椰壳碳的解决方案在需要维护之前可以保持更长时间的全负荷运行。

产出7.57亿升处理水

该系统自投入使用以来一直运行正常,已产出超过7.57亿升经过处理的水。KKWWD完全有望实现每年通过这些过滤器处理9.46亿升水的目标,并正在着手建造一个固定结构来容纳该系统。

KKWWD负责人Norm Labbe表示:“我们的目标是持续产出检测不到污染物的饮用水。有了Evoqua的超前-滞后系统,我们应该可以放心。”

此外,KKWWD还实现了另一个重要目标:在不增加水费的情况下去除了PFAS。KKWWD能够实施一种对资金成本影响最小的解决方案。对用户的整体影响约为每天0.03至0.04美元,客户在几年内不会看到费用上涨。Labbe说:“这仍然比从外部水务公司购买水要便宜,而且使我们能够保持水务系统的独立。”

注:检测不到污染物可能因分析方法和应用而异。