It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Yorkshire Water impede entupimento de bombas de água residual com sistema de bombeamento inteligente

Yorkshire Water impede entupimento de bombas de água residual com sistema de bombeamento inteligente

A Yorkshire Water, que fornece serviços de água a 5 milhões de pessoas em Inglaterra, estava a gastar demasiado tempo a gerir entupimentos de bombas em centenas de estações de bombeamento. Para resolver o problema, o serviço de fornecimento testou a bomba inteligente Flygt Concertor N da Xylem numa unidade problemática. Depois de a bomba eliminar todos os entupimentos, a Yorkshire Water implementou a bomba em mais de 150 estações de bombeamento, diminuindo as intervenções reativas em 51% e contribuindo para uma redução de 29% no uso de energia.

A Yorkshire Water abrange uma das maiores áreas de Inglaterra, recolhendo, tratando e distribuindo aproximadamente 1,26 mil milhões de litros de água diariamente, assim como reciclando e eliminado de forma segura 1 mil milhões de litros de águas residuais.

Se uma bomba entupir numa estação de bombeamento, isso pode requerer intervenções reativas, que consomem muito tempo, da parte da equipa de operações e manutenção do serviço de fornecimento. Isto leva a custos significativos em combustível, tempo e recursos, e interrupções do serviço aos residentes locais.

A equipa de Manutenção Dinâmica da Yorkshire Water decidiu que necessitavam de uma solução mais eficiente para os entupimentos de bombas e trabalhou com a Xylem para fazer um teste inicial. A equipa escolheu uma estação de bombeamento numa unidade particularmente problemática, o Burnsall Car Park, que estava a entupir duas a três vezes por semana e a requerer intervenções reativas.

Escolher um sistema inteligente de bombeamento de águas residuais

Depois de rever os requisitos específicos da unidade do Burnsall Car Park e os requisitos específicos da Yorkshire Water, a Xylem escolheu a bomba Flygt Concertor N para o teste, devido à sua excelente resiliência a entupimentos e funcionalidades de autolimpeza. A tecnologia Adaptive N® da bomba permite que os sólidos maiores consigam passar, enquanto o software especializado deteta entupimentos e ajusta a velocidade ou a direção da bomba para os mover.

Foram instaladas duas bombas Concertor 6020 N (2,4kW, 80mm) no Burnsall Car Park e rapidamente foram ligadas ao sistema de controlo de rede de águas residuais existente da Yorkshire Water usando a conetividade integrada da bomba. A unidade começou rapidamente a mostrar resultados impressionantes.

“A unidade de Burnsall era problemática para nós há muito tempo e, enquanto entidade de serviços públicos de fornecimento, estes problemas afetam diretamente os residentes na área local,” afirma Nev Barugh, Engenheiro de Suporte Técnico de Ativos, Yorkshire Water. “Trabalhar com a Xylem permitiu-nos erradicar estes problemas e tornar a nossa rede muito mais eficiente.”

Zero entupimentos de bomba registados

Desde a instalação da Flygt Concertor N em janeiro de 2019, houve zero entupimentos registados, significando que as visitas de intervenção reativa ao local por este motivo foram completamente evitadas.

“Ficámos muito impressionados com o processo desta instalação, estando a equipa da Xylem sempre disponível para responder a quaisquer questões muito rapidamente,” afirma Barugh. “Agora estamos ansiosos por explorar mais projetos futuros com a Xylem, tirando partido da sua vasta gama de produtos.”

Tendo comprovado as capacidades de resistência a entupimentos da bomba, a Equipa de Manutenção Dinâmica da Yorkshire Water decidiu implementar a bomba Flygt Concertor nas suas estações de bombeamento mais desafiantes.

Reduções nos custos, nas emissões e no uso de energia

Visto que a Flygt Concertor pode ser facilmente ligada a redes existentes, em menos de um ano a Yorkshire Water melhorou a sua resistência a entupimentos com a bomba em mais de 150 estações de bombeamento duplas e triplas, com centenas de outras estações planeadas.

Como resultado das instalações largamente implementadas, a Yorkshire Water reduziu as intervenções reativas em 51% e evitou mais de 800 visitas às unidades. A diminuição nas intervenções reativas poupou ao serviço de fornecimento horas de trabalho humano e reduziu as emissões das deslocações. Além disso, a eficiência hidráulica da Flygt Concertor em comparação com as bombas antigas contribuiu para uma redução no consumo de energia de até 29%.

“Produtos como o sistema de bombeamento Flygt Concertor podem trazer aos clientes benefícios significativos para as suas organizações,” afirma Jason Robinson, Key Account Manager para a Yorkshire Water na Xylem. “Neste caso, estamos extremamente satisfeitos por termos prevenido os entupimentos de bombas e a necessidade de visitas de intervenção reativa. Estamos entusiasmados com futuras colaborações com a Yorkshire Water.”

Saber mais sobre o sistema de bombeamento Flygt Concertor N.