It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

PFAS mit bewährten Wassertechnologien bekämpfen

PFAS mit bewährten Wassertechnologien bekämpfen

Leitende Xylem-Mitarbeiter geben Einblicke in die Auswirkungen einer neuen PFAS-Verordnung in den Vereinigten Staaten und erläutern, wie Wasserversorger fortschrittliche Lösungen einsetzen, um PFAS in ihren Gemeinden zu bekämpfen.

Die Environmental Protection Agency (EPA) hat vor kurzem eine bahnbrechende Verordnung terlassen, die rechtlich durchsetzbaren Grenzwerte für bestimmte PFAS-Verbindungen im Trinkwasser festlegt. PFAS, auch als „Ewigkeitschemikalien“ bekannt, sind hergestellte Chemikalien, die häufig in der Industrie und in Konsumgütern verwendet werden und in der Umwelt nicht abbaubar sind. Zur Unterstützung der Verordnung kündigte die EPA außerdem fast 1 Milliarde Dollar an neu verfügbaren Finanzmitteln für Bundesstaaten und Territorien an, um PFAS-Tests und -Sanierungen in öffentlichen Wasserversorgungssystemen durchzuführen und Eigentümern privater Brunnen bei der Beseitigung der PFAS-Kontamination zu helfen.

Die neue Verordnung hat weitreichende Folgen für Wasserversorgungsunternehmen, die den PFAS-Gehalt senken und neue Offenlegungspflichten erfüllen müssen. Die EPA schätzt, dass zwischen 4.100 und 6.700 öffentliche Wasserversorgungssysteme, die bis zu 105 Millionen Menschen versorgen, Maßnahmen ergreifen müssen, um die PFAS-Konzentration über die gesetzlichen Standards hinaus zu reduzieren.

Was die Verordnung bedeutet und welche Lösungen es gibt

In einem kürzlich von Xylem veranstalteten Webinar erörterten Radhika Fox, Senior Advisor bei Xylem und ehemalige stellvertretende Administratorin für das EPA Office of Water, und Snehal Desai, Senior Vice President, Chief Growth and Innovation Officer, die Auswirkungen der neuen Vorschrift auf Wasserversorger sowie bewährte Lösungen, die sie zur Einhaltung der Vorschriften und zum Schutz ihrer Gemeinden einsetzen können.

„Seitdem die Vorschrift in Kraft getreten ist, tickt die Uhr“, erklärte Radhika Fox. „Die Wasserversorgungsunternehmen haben drei Jahre Zeit, ihr Trinkwasser auf PFAS zu testen und zu überwachen, um festzustellen, ob die festgesetzten Höchstwerte für Schadstoffkonzentrationen (Maximum Contaminant Levels, MCLs) überschritten werden, und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren“, fügte sie hinzu. Innerhalb von fünf Jahren „müssen, wenn sie PFAS in höheren Konzentrationen als den MCLs feststellen, technologische Lösungen und Infrastrukturverbesserungen zur Aufbereitung des Wassers eingeführt werden, um diese PFAS zu entfernen.“

„Die gute Nachricht ist, dass wir heute wissen, dass es Lösungen gibt, die dazu beitragen können, die PFAS-Konzentration auf den MCL-Grenzwert zu senken, vielleicht sogar darunter“, berichtete Snehal Desai. Er fügte hinzu, dass die besten derzeit verfügbaren Technologien zur Lösung des Problems Aktivkohlegranulat und Ionenaustauscherharze sind, und es gibt Fälle, in denen auch die Umkehrosmose eingesetzt werden kann.

Drei Wasserbetreiber ebnen den Weg für PFAS-Lösung

Xylem arbeitet seit über 10 Jahren an PFAS-Lösungen und hat allein in den USA mehr als 80 PFAS-Sanierungsprojekte für kommunale und industrielle Kunden durchgeführt. Im Folgenden werden drei Xylem-Kunden vorgestellt, die das Tempo vorgeben und durch Technologie und Innovation zur Lösung des PFAS-Problems in ihren Gemeinden beitragen:

  • Stratmoor Hills Water & Sanitation District (SHWSD), das eine Kombination aus Oberflächen- und Grundwasserquellen in den Ausläufern der Cheyenne Mountains im Süden von Colorado Springs betreut, arbeitet mit einer selektiven Ionenaustauschbehandlung, um die Bedrohung durch PFOA und PFOS einzudämmen – zwei der am häufigsten identifizierbaren bedenklichen PFAS-Verbindungen. Durch den Einsatz der selektiven Einweg-Ionenaustauschtechnologie konnte das Versorgungsunternehmen die Schadstoffe auf Werte unterhalb der Grenzwerte reduzieren und die Probleme mit der Wasserqualität für seine Kunden mindern. Mehr erfahren.

  • In Kalifornien hat der Orange County Water District (OCWD) nach einer Gesetzesänderung im Jahr 2020 mehr als 30 Behälter zur Sanierung von PFAS mithilfe adsorbierender Medien eingesetzt. Die Behälter wurden an bestehende Trinkwasserbrunnen angeschlossen, damit die einzelnen Wasserbezirke weiterhin Trinkwasser für ihre mehr als 2,5 Millionen Kunden liefern können. Lesen Sie mehr.

  • In Maine wählte Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water District (KKWWD) einen proaktiven Ansatz, als in einem der Versorgungsbrunnen des Systems PFAS entdeckt wurde. KKWWD arbeitete mit Xylem zusammen, um ein System mit Aktivkohlegranulat einzusetzen, mit dem bislang mehr als 757.000 m3 Wasser aufbereitet wurden, um die Trinkwasseraufbereitungsvorgaben des Versorgungsunternehmens zu erfüllen. Mehr erfahren.

Erfahren Sie mehr über die PFAS Lösungen von Xylem, einschließlich des neuen MitiGATOR™ Mobile System.