It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Xylem installe un système de bypass unique dans la station d’épuration d’Eau de Toulouse Métropole

21 mai 2024

Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation de la station d’épuration principale d’Eau de Toulouse Métropole, le service de l’assainissement, exploitant de la STEP (station d’épuration), a fait appel aux équipes LCS Service et Location de Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau) afin d’installer un système de pompage sur mesure pour réacheminer les eaux du bassin d’aération de la station.
Un chantier unique aux multiples contraintes, tant en termes dimensions de la solution, que d’optimisation de sa consommation énergétique. 

La station d’épuration de Ginestous-Garonne d’une capacité de 950 000 équivalents habitants, traite les eaux usées de 76 % de la métropole toulousaine, soit environ 160 000 mètres cubes par jour. À l’été 2023, les équipes du service de l’assainissement d’Eau de Toulouse Métropole ont fait appel à Xylem pour installer un système de dévoiement d’effluents dans la station, afin d’effectuer des travaux de renouvellement des membranes de diffusion d’air.  

Un chantier de grande ampleur pour l’équipe de Service et Location Sud-Ouest de Xylem : le projet était contraint dans le temps puisqu’il devait être réalisé en 6 semaines et sans perturber le fonctionnement courant de la station ou le travail de ses équipes. Des délais respectés puisque le pompage démarré début août 2023 s’est terminé le 15 septembre. 

Dans un souci de réduction de l’empreinte énergétique du chantier, notamment en termes de consommation électrique, les équipes de Xylem ont réfléchi à un système de pompage fonctionnant sans groupe électrogène. Pour ce faire, ils ont utilisé la puissance électrique des deux turbocompresseurs d’air du bassin d’aération, à l’arrêt pendant les travaux. Le système de pompage a été branché directement sur les compresseurs et n’a nécessité aucune alimentation électrique supplémentaire, grâce au haut rendement des pompes Xylem, permettant d’importantes économies d’énergie. 

Pour effectuer ces travaux sur la zone de contact du bassin d’aération, Xylem et les équipes techniques du service de l’assainissement ont fait le choix d’installer deux bypass de 5 000 m3/h chacun :  

  • Un premier bypass sur le canal d’entrée composé de cinq pompes de surface (trois pompes de 62 kW et deux de 37 kW, soit une puissance installée de 260 kW). 
  • Un second bypass au niveau de la zone de recirculation, qui sert à acheminer les boues des bassins clarificateurs, composé de cinq pompes (quatre pompes de surface de 37 kW et une pompe submersible de 37 kW dans la fosse, soit une puissance installée de 185 kW). 

Pour parvenir à un rendement de 10 000 m3 d’eau réacheminés par heure, un système de bypass de cette ampleur nécessitait l’installation de conduites d’aspiration et de refoulement aux diamètres conséquents. Les modèles utilisés, (DN 400 et 600 pour l’aspiration, et DN 800 pour le refoulement), par leur taille, permettent de réduire considérablement les pertes de charge mais ces conduites rigides, une fois posées, ne peuvent plus être bougées. Une particularité technique qui a demandé une grande précision lors de la phase d’installation. 

Pour le pompage, les équipes Xylem Services et Location Sud-Ouest ont utilisé les pompes Flygt NZ (version surface). L’installation est contrôlée par une seule sonde Piezo qui commande jusqu’à cinq pompes, et ce, pour dimensionner le système en fonction des besoins (possibilité d’allumer une seule pompe ou plusieurs) et travailler sur les deux zones de bypass à niveau constant.  

Le premier bypass de la zone d’entrée a été désinstallé à la fin des travaux en septembre, et le second, situé dans la zone de recirculation, a été en fonctionnement jusqu’à fin mars 2024. En effet, le service de l’assainissement d’Eau de Toulouse Métropole fait à nouveau appel au système de pompage Xylem pour d’autres travaux de réhabilitation, également réalisés par les équipes Xylem, sur les vis d’Archimède du bassin. 

La solution proposée par Xylem nous a séduit pour sa dimension technique particulièrement aboutie. Dans le respect de l’enveloppe budgétaire, leur approche cadrée, incluant astreintes et garantie de continuité de services a aussi représenté un élément rassurant, clé dans la prise de décision.

Yoan Beaujon, Responsable d’exploitation de la station d'épuration de Ginestous-Garonne

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Xylem, que nous avons intégré dans les réunions de chantier hebdomadaires. Les points très réguliers avec les équipes d’astreintes en charge des petites maintenances sur les pompes nous ont permis d'échanger et d'optimiser les réglages des postes de pompage. Nous n’avons d’ailleurs observé aucune panne pendant le chantier donc aucun déversement en milieu naturel.

Aurélien Alirol, Chef de projet au Centre Technique et Ingénierie chez SUEZ 

C'était un vrai challenge technique que nous avons su relever. Une fois le matériel posé, nous avons lancé la phase de mise en service avec les équipes de Suez ASTEO, pour voir si ce que nous avions pompé correspondait à leurs attentes, tant en termes de rendement que de process. Et dans un second temps, nous avons mis en place une astreinte Xylem 24h/24 et 7j/7, pour gérer les alarmes et les dépannages si besoin. Le système a fonctionné sans encombre, un succès collectif auquel nous sommes fiers d’avoir contribué.

Vincent Buerba, Business Development Manager, Service et Location Zone Occitanie chez Xylem et Éric Vergnes, Business Development Manager, Service et Location Zone Aquitaine chez Xylem

Pour en savoir plus sur l’installation, cliquez sur la vidéo ci-dessous

 

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le domaine des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions afin de résoudre les grands défis mondiaux liés à l’eau, aux eaux usées et au secteur de l’eau grâce à l’innovation et à l’expertise. Notre société compte 23 000 employés diversifiés et a dégagé un chiffre d’affaires pro forma combiné de 8,1 milliards d’US$ en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser leur gestion de l’eau et des ressources, et en aidant les communautés dans plus de 150 pays à disposer d’un approvisionnement sûr en eau potable.