您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

RAS水产养殖理想的可持续解决方案

臭氧消毒为理想鱼的鲈鱼养殖场提供了关键的任务解决方案

用户

理想鱼公司成立于2013年,其唯一目的是为美国消费者提供本地生产的、完全可持续的、透明的、高质量的、不含激素、抗生素或化学物质的鱼。所有这些都是在遵循当今地球上最可持续的水产养殖方法的设施和环境中生产的。这些都是理想鱼公司成立的核心理念。

挑战

作为美国唯一的巴西鲈鱼生产商,Ideal Fish很自豪,因为它消除了从欧洲进口巴西鲈鱼的碳足迹,并为美国市场提供优质的小生境产品。理想鱼公司运营着一个循环水养殖系统(RAS),该系统通过一套高科技的机械程序来过滤和清洁水,从而创建一个更可持续的养殖过程,使用更少的水、能源和空间。

因此,毫无疑问,控制水质至关重要,因为这一过程如果不加以处理,就会为病毒和细菌的生长创造繁殖地,也会为鱼类的生长创造一个普遍较差的环境。随着鱼的生长,它们被分级并转移到更大的水箱系统,然后需要更大更复杂的消毒和清洗过程。鱼长得越大,或者水族箱里的生物量越多,产生的废物就越多,最终进一步增加了水族箱和整个系统中悬浮固体和溶解营养物的负荷。

Ideal Fish的团队联系了Evoqua的消毒水产养殖专家,询问最有效和经济的消毒解决方案,以帮助去除水中的杂质负荷,并创建一个更有效的生物系统,供鱼类生长。

解决方案

臭氧是一种高度氧化性的气体,可以去除农场水中的杂质,如有机物、杀虫剂和亚硝酸盐,同时减少变色/单宁,从而使鱼在整个养殖过程中保持健康。臭氧产生的细固体的微絮凝在这一应用中也很重要,因为它将通过过滤过程提高农场的颗粒去除效率。臭氧还会通过氧化和沉淀改变溶解性有机化合物(DOC)的特性,使其更容易通过生物过滤和沉淀法去除DOC。Evoqua的消毒团队提供了一台MNG8X34臭氧发生器,以满足理想鱼的需求。

臭氧发生器

MNG系列臭氧发生器采用先进的风冷、智能臭氧模块设计,提供强大、超灵活和精度可控的大型工业臭氧生产系统,从140g/h (5lbs/day)到1.4kg/hr (75lbs/day)。MNG系列臭氧发生器采用独特的智能臭氧模块机箱设计,生产速率可达1.4kg/h,可编程操作模式,以70g/h增量,同时保持完全分辨率控制,并自动调整进料气体流量,以实现全效率和臭氧生产优化。MNG系列臭氧发生器还采用了Powertron技术:一种新颖的电源设计,为精确O3输出提供了一种新的控制电源方法,使用更少的能源。这种创新技术为理想鱼提供了一个更安静、更稳定、更有效的解决方案。

"臭氧消毒是RAS水产养殖的一项关键任务。水质、细菌负荷管理和鱼类健康都高度依赖于设计良好的臭氧产生和输送系统。我们的太平洋臭氧™系统为我们做到了这一切,同时,通过增加我们的再循环率,使我们的操作更加环保可持续。"
ERIC PEDERSEN,IDEAL fish主席&CEO

结果

经过几个月的使用,理想鱼公司的团队看到了明显的净水和鱼性能的提高,使他们能够通过控制和精确使用臭氧设备进一步提高生长和性能参数。由于独立SEP系统的能力和提高或降低使用比例的要求,Ideal Fish的操作参数现在可以更精确地用于单个或组罐,这使得理想鱼公司比以往使用的任何设备都能获得更集中、简洁的生产控制。操作和报警功能是简单和可靠的操作,在繁忙的日常变化的参数增长一个活的产品。随着产品的生长和对臭氧需求的增加,智能模块控制提供的适应性使该装置成为水产养殖业的完美解决方案。该装置具有紧凑的模块化设计和易于操作的特点,该解决方案将满足当今和未来的水质需求。