您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

Evoqua 过滤 Blue Lagoon 水上公园

使用 Defender® 再生介质过滤器,实现一流水质

Blue Lagoon 是一座室内水上公园,位于彭布罗克郡 Canaston Wood 的蓝石国家公园度假村 (Bluestone National Park Resort) 中。园中有一条缓慢流过的滑水道,游泳者可以沿着这条蜿蜒的滑水道,从 Blue Lagoon 滑出到户外的泡泡池。园中还有室内和户外温泉浴场、两块互动式水上游乐区以及一个冲浪池,冲浪池有六种不同的波浪模式和四条各具特色的水道。 

节水是 Blue Lagoon 需要考虑的一个重要因素。  由于游泳者蜂拥而至,每天多达 2500 名包括儿童在内的游泳者慕名而来,因此该设施必须保证水体的清澈程度,而 Evoqua 的池水过滤系统可以确保为游泳池提供水晶般清澈的安全水质,并最大程度减少耗水量、降低能源需求以及尽量减少化学品用量 

挑战

当任何水上公园全年开放并接待大量游泳者时,都需要执行最可靠的水处理。将英国夏季那变幻莫测的天气纳入考虑范围之后,很容易预测该现场的过滤系统的过滤需求。此过滤系统是一个关键组件,可确保水质和游泳者的安全,现场要仰仗 Defender 过滤系统提供的性能。Blue Lagoon 团队致力于提供优质客户体验并引以为豪,他们在 2017 年荣获了威尔士招待奖 (Welsh Hospitality Awards) 中的“年度最佳家庭聚会场所”奖,标志着他们的努力获得了认可。在 Blue Lagoon 经理 Ian Darbyshire 看来,“这证明我们的所有员工都付出了艰辛的努力,并且坚定不移地确保所有的来宾来我们这里游玩时,都能获得美妙、难忘的体验。” 

解决方案

该现场使用了三个 Defender® 系统:两个 SP-55-48-2076 和一个 SP-27-48-487。选择 Defender 过滤器的第一个好处体现在该项目的施工阶段。Defender 系统的所占空间意味着,机房可以更小一些。这样不但能够实现财务效益,还可以节省办公和存储空间。正如 Ian Darbyshire 所说:“景观的布置应当引人入胜,在我们的设计理念中,这是一个非常重要的组成部分,空间的重新部署意味着,主要人员和重要备件始终位于设施的附近。”由于游泳者蜂拥而至,每天多达 2500 名包括儿童在内的游泳者慕名而来,因此该设施必须保证水体的清澈程度。该现场需要使用一个能够解决这一问题的过滤系统。Ian Darbyshire 表示:“我们依靠 Defender 再生介质过滤器来确保水体始终水晶般清澈、让游泳者们乐在其中并保证他们的安全。使用这种设备,我们的团队可以专心致志地为客户打造非凡的体验。”  

该现场采用一个定时抖动序列,这样无论是在开放时间之前和之后,都无需手动执行反洗过程。由于能够相对轻松地定期维护 Defender 再生介质过滤器,而且无需更换和处置成吨的沙子,因此 Blue Lagoon 受益良多。 

"景观的布置应当引人入胜,在我们的设计理念中,这是一个非常重要的组成部分,空间的重新部署意味着,主要人员和重要备件始终位于设施的附近”,Blue Lagoon 认为。“我们依靠 Defender® 再生介质过滤器来确保水体保持水晶般清澈、让游泳者们乐在其中并保证他们的安全。”使用这种设备,我们的团队可以专心致志地为客户打造非凡的体验。"
Ian Darbyshire, 在 Blue Lagoon 经理