It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Vortisand® 系统可取代离心式分离器,从而降低医疗中心冷却塔的运行成本

这座价值 5 亿美元、占地 434000 平方英尺、层楼高的医院大楼拥有 262 个床位,相邻的医院办公楼则占地 172000 平方英尺,有 6 层楼高。为了为整个园区提供制冷和能源服务,设计中还包含一座 3 层楼高、占地 31800 平方英尺的中央动力厂房。 

此中央动力厂房具有三个 3000 GPM 的冷却塔和一个 1500 GPM 的冷却塔,必要时可通过选件进行升级。该医院距离一条高速公路大约 50  75 英尺,个冷却塔都朝向这条公路,因此暴露在脏污的空气和碎屑中。这家医院全天候运营,并实行 8 小时轮班维护机制。 

由于需要过滤掉水系统中的污染物,设计师最初决定使用离心式分离器,并采用滤袋式过滤器作为侧流过滤技术。这种技术借助离心力和颗粒质量从水中分离出颗粒。滤袋式过滤器用于过滤小颗粒,并将回收的水送回到系统中。 

挑战

运行数月之后,涌现了一项新的挑战:由于每周都要清洁冷却塔水池,而且由于积垢量大,每个班次都要更换滤袋式过滤器,因此维护成本大幅增加。设施总工程师知道不能任由这种情况继续下去,并着手研究高效的水处理系统。 

J.D. Sales Co. 演示了一个采用 Vortisand 错流微砂亚微米级过滤技术的水处理系统,以期解决他们面临的污垢和碎屑问题。事实证明,在冷却塔系统中,尺寸小于 5 微米的颗粒最有可能造成积垢和污染,因此 J.D. Sales Co. 坚信,Vortisand 将是适合这个侧流过滤项目的正确技术。开完此次启动会议之后,客户应邀参观了几个现有的设备,这些设备也利用 Vortisand 系统来进行冷却塔侧流过滤。其中包括在国际机场中新建的中央动力厂房。 

解决方案

在评估过程中,计算了总运行成本。很明显,通过将离心式分离器替换为 Vortisand® 系统,可以大幅节省维护成本。Vortisand 系统采用紧凑的设计,能够安装在供出水分离器使用的现有混凝土基座上。Vortisand 系统的另一项优势是,无需使用水池清扫器管道,并在翻新期间去掉了这些管道。 

结果

该项目在启动时执行了激光颗粒分析测试,结果表明,在冷却系统水的全部颗粒中,95% 以上的颗粒不超过 5 微米。在将离心式分离器替换为 Vortisand 之后的仅仅 60 天内,不超过 5 微米的颗粒就减少了 90% 

"在过去的 6 个月,我必须承认,这个过滤器系统可以说是我们最棒的一笔投资。 它不仅减少了固体颗粒,还缩短了我们花费的维护工时。我们无需再清洁滤袋式过滤器,我们的新系统让水池变得比以往干净多了 "
处理厂运行工程师