It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

La désinfection par UV garantit la conformité et améliore la qualité de l’eau

Contexte

  • Les systèmes UV garantissent la destruction des protozoaires tels que Cryptosporidium
  • Les UV agissent également comme un désinfectant primaire en réduisant les bactéries et les virus et en améliorant la potabilité de l’eau
  • Les UV permettent de réduire les doses d’hypochlorite de sodium ou de chlore gazeux nécessaires pour maintenir un résidu de chlore libre
  • Les UV simplifient le contrôle de la chloration et minimisent les problèmes de goût et d’odeur ainsi que la formation de trihalo-méthane

Profil du client

La société Irish Water, créée par le gouvernement irlandais en 2013, approvisionne en eau potable l’ensemble du pays. La compagnie investit plus de 65 millions d’euros dans le cadre de son programme national de désinfection, qui prévoit la modernisation et la normalisation des systèmes de sanitisation actuellement installés sur plus de 800 sites, notamment des stations d’épuration, des installations de pompage et des réservoirs. Pour Glan Agua, l’entreprise en charge de la conception et de la construction des installations à Limerick et Tipperary, la tâche consiste à moderniser les systèmes de désinfection existants afin d’améliorer la qualité de l’eau potable et de garantir la conformité avec la réglementation en vigueur relative à la qualité de l’eau potable.

Problématique

pompage de Bruree, dans le comté de Limerick », explique Robert Kearney, Chef de projet chez Glan Agua. « Cela a impliqué la mise à niveau du système d’hypochlorite de sodium existant afin d’offrir un meilleur contrôle pour améliorer la conformité bactériologique, ainsi que l’installation d’un système UV marcher/secours moderne pour garantir la mise aux normes concernant les protozoaires et améliorer la qualité de l’eau potable. »

Glan Agua a décidé de fournir le système autonome de dosage d’hypochlorite et d’UV sous la forme d’une unité entièrement préfabriquée dans son usine d’assemblage de Cahir, dans le comté de Tipperary. Cela permettait de construire et de tester un système de haute qualité dans un environnement contrôlé avant la livraison et l’installation, réduisant ainsi les perturbations liées au fonctionnement des installations existantes. Il s’agissait également de concevoir une solution standard pour les projets futurs à Limerick et Tipperary, avec l’avantage supplémentaire que le personnel d’exploitation et de maintenance travailleraient sur une installation identique dans chaque usine, permettant ainsi de réduire les stocks de pièces détachées et les coûts de maintenance. Pour le système UV, l’entreprise a fait appel à Enva, l’un des clients d’Evoqua en Irlande.

Solution

​Travaillant en étroite collaboration avec Enva et Glan Agua, Evoqua a proposé le système à faible débit UVLX-1800-6, appelé à devenir partie intégrante de l’offre standard de Glan Agua pour d’autres projets similaires. Le système se compose d’un réacteur IP66 en acier inoxydable 316L comprenant une seule lampe basse pression à amalgame de 800 W, offrant les meilleurs rendement et durée de vie de sa catégorie. Le réacteur est équipé d’un système de contrôle de l’intensité UV et de la température, ainsi que d’un système d’essuyage automatique, garantissant des performances optimales. Un panneau de commande local Spectra II permet de contrôler le rendement de la lampe en faisant varier la puissance en fonction du débit, de la transmittance UV et de l’intensité UV. Le système est conçu pour de faibles débits d’eau de qualité variable, et offre donc le haut niveau de flexibilité requis dans une solution standard.

Résultats

Le projet Bruree, achevé en juillet 2019, a connu un tel succès que depuis Evoqua a fourni vingt unités UVLX-1800-6 à Glan Agua, pour des projets destinés aux installations d’Irish Water dans les comtés de Limerick et Tipperary en République d’Irlande.