It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Stillorgan水库消毒升级

尽管余氯法是保护供水系统中饮用水的一种方法,紫外线(UV)照射正逐渐成为其主要的补充方式,成为饮用水处理的一种初级消毒方法。作为一种无需化学品的工艺,它避免了与危险的氧化性消毒剂相关的许多问题,并且不会产生消毒副产物。它还可以有效地对抗微生物污染,如原生生物,它们对氯有抵抗力。隐孢子虫和贾第鞭毛虫是常见的原生生物,可引起腹泻病。欧盟水质标准要求水处理厂必须将水中的隐孢子虫去除。紫外线(UV)照射作为一种有效的隐孢子虫屏障,现已成为处理隐孢子虫的标准做法,其成本效益已经远远高于此前使用最为广泛的膜过滤工艺。

挑战

2015年,工程咨询公司Ryan Hanley受爱尔兰水务公司委托,负责设计和管理Stillorgan水库的消毒升级。由于缺少隐孢子虫屏障,该水库已被列入环境保护署 (EPA) 的补救行动清单(RAL)。Stillorgan水库位于Dún Laoghaire - Rathdown ,从Vartry和Ballymore Eustace水处理厂向都柏林市的20多万消费者提供饮用水。该水库储存处理过的饮用水,目前处于开放状态,存在环境污染的风险。在水库场址内建造有盖的水库之前,在短期内还需要进行一些额外的处理,为水库提供隐孢子虫屏障,以便将水库从环境保护署 (EPA) 的补救行动清单 (RAL) 中移除。挑战在于设计一个全自动的紫外线系统,位于水库出口阀室内一个900 mm NB管道总管上。而现有的Stillorgan水库阀室内存在严重的空间限制,该项目还涉及与现有分配总管的复杂接口,该总管需要在项目工程期间持续为都柏林市的大片区域提供不间断的供水。在安装新的紫外线系统的同时,对现有的加氯系统进行改造,以提供限量加氯,从而在分配系统中提供余氯,并将加氯点转移到紫外线反应器的下游。

解决方案

爱尔兰水务公司任命Veolia 爱尔兰分公司为总承包商,Evoqua与他们密切合作,开发了一种基于3个ATG™ UV反应器的设计,该反应器以运行/辅助/备用3种模式运行,处理流量最高可达240 百万升/天。这种配置将UV反应器、弯管、锥管、三通、带执行机构的流量控制阀、空气阀、空气擦洗阀,以及流量测量装置最小化,这意味着可以在不增加大量建筑和安装成本的情况下安装紫外线系统。它还可以更有效地使用电能,降低运行成本。

该项目还包括对现有SCADA系统的升级,包括紫外线初级消毒的数字屏幕模拟、重新配置的加氯消毒、电气升级和现有阀室流量模拟的升级,包括总管、额外的流量测量和流量控制器,以及提供连续监测UVT和余氯的仪表,以有助于水处理厂的运行。

"成功实施该340万英镑的紫外线消毒项目意味着Stillorgan水库已被成功地从爱尔兰环保署 (EPA) 的补救行动清单 (RAL) 中移除,并被允许在2018年开始建造新的有盖水库,预计最终完工日期为2020年。一旦完成,最终方案将确保都柏林超过20万人的安全供水。"
WILLIAM MCKNIGHT - 爱尔兰水务公司项目经理

结论

该项目的成功实施也涉及到爱尔兰最大的紫外线消毒设施的建设,这意味着Stillorgans水库已从爱尔兰环保署 (EPA) 的补救行动清单 (RAL) 中移除,从而确保了20多万人的供水安全。该项目的加氯量已经减少,采用简单的限量加氯,以控制余氯含量。