It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gestión combinada de aguas residuales y pluviales

Soluciones para abordar cuando los eventos de CSO desafían la capacidad de una planta de tratamiento de aguas residuales o un sistema de recogida

Los alcantarillados combinados causan graves problemas de contaminación del agua durante eventos de desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO). Esto se produce cuando los flujos de aguas residuales y escorrentías superficiales combinados superan la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales o el caudal máximo del sistema que transmite las fuentes combinadas. El desbordamiento se descarga a menudo en una masa de agua receptora que combina una mezcla variable de residuos humanos e industriales no tratados, escorrentía contaminada, residuos y materiales estropeados que se acumulan en el sistema colector durante los períodos de tiempo seco. La descarga contiene una variedad de contaminantes como productos químicos, microorganismos patógenos, virus y quistes que afectan a la calidad del agua y a la salud humana y la vida salvaje. Los desbordamientos de alcantarillado combinados son la principal fuente de contaminación del agua en Estados Unidos, con aproximadamente 772 comunidades susceptibles a partir de 2017. 

Estaciones de bombeo combinadas 

Para gestionar estos caudales variables de clima húmedo dentro de las redes de alcantarillado, se suelen utilizar estaciones de bombeo combinadas. Las estaciones de bombeo combinadas están diseñadas para gestionar los flujos de aguas residuales diarios, así como las aguas pluviales y otras escorrentías superficiales, y son comunes en muchas redes de aguas residuales. Al diseñar una estación combinada, debe tener en cuenta las fluctuaciones normales de la red de alcantarillas y también el caudal de entrada máximo que se produce a causa de tormentas. Estos dos tipos de caudales de entrada pueden ser muy diferentes entre sí, y el caudal de entrada máximo puede ser muy superior al caudal normal.

Desinfección para desbordamiento de alcantarillado combinado 

En situaciones en las que aún se produce un desbordamiento, puede ser necesario un tratamiento adicional, como la desinfección, para reducir el impacto medioambiental. Factores a tener en cuenta:

  • Calidad de las aguas residuales que se descargan 
  • Posibles efectos tóxicos 
  • Facilidad de funcionamiento y mantenimiento 
  • Normativas que rigen los estándares residuales 

Los eventos de desbordamiento de alcantarillado combinados se producen intermitentemente y varían en el caudal, lo que hace que sea difícil añadir y regular un desinfectante químico. Además, muchas salidas de CSO se encuentran en áreas que no son fácilmente accesibles, lo que conduce a la necesidad de un sistema automático. 

Supervisión y reducción de CSO

Junto con la infraestructura física y los enfoques de tratamiento, la monitorización y el control predictivo pueden ayudar a reducir aún más los impactos de los CSO.

La aplicación de gestión de alcantarillado de Xylem Vue proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de red y previsión predictiva del flujo, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a maximizar la capacidad de las infraestructuras existentes al tiempo que reduce la necesidad de costosas mejoras de capital y nuevas inversiones.

La solución ayuda a las empresas de servicios públicos a reducir la frecuencia y la magnitud de los eventos de CSO optimizando el uso de la capacidad de red disponible, lo que permite cumplir con los requisitos normativos. También reduce la probabilidad y el impacto de las inundaciones en sistemas de alcantarillado combinados y separados, mejorando los niveles de servicio y la satisfacción del cliente a través de una mayor visibilidad y control operativo.