It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guatemala. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tratamiento de agua de la torre de refrigeración

Proteja las torres de refrigeración contra la corrosión, la formación de depósitos y las incrustaciones, a la vez que reduce los costes operativos y químicos

Las industrias utilizan torres de refrigeración para mantener las superficies de transferencia de calor y permitir la eliminación del calor del proceso y el rendimiento del producto. En aplicaciones comerciales o de edificios, las torres de refrigeración se utilizan para la refrigeración cómoda. 

El agua de las aplicaciones de torres de refrigeración atrae y absorbe los contaminantes presentes en el aire de forma continua, contribuyendo a la creación excesiva de depósitos (escamas, corrosión, depósitos y actividad biológica). Estos depósitos conducen a una reducción en la eficiencia de la transferencia de calor y a un aumento de los costes operativos y de mantenimiento. 

¿Qué contiene el agua de la torre de refrigeración?

Bacterias de la legionela

La legionela (la causa de la enfermedad del legionario) es un tipo de bacteria que se encuentra en los entornos de agua dulce. Una vez que la legionela encuentra una forma de entrar en un entorno cerrado, como el sistema de torre de refrigeración de un edificio, puede multiplicarse y propagarse por todo el sistema de agua del edificio. ¿Desea evitar el crecimiento de Legionella en sus instalaciones? Obtenga más información sobre el estándar de Legionella de ASHRAE 188-2018 o previsualice nuestro seminario web sobre Legionella con la Dra. Janet E. Stout, experta en Legionella. 

Incrustaciones

La formación de depósitos es un término general que se refiere al depósito y la acumulación de incrustaciones, algas, sólidos suspendidos y sales insolubles en una superficie (comúnmente se encuentra en los intercambiadores de calor y los equipos de proceso). Al igual que la incrustación, la formación de depósitos también provocará reducciones rápidas en los niveles de eficiencia del intercambiador de calor, lo que reducirá el rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Escala

El agua dura contiene compuestos disueltos de calcio, magnesio y otros elementos. Con el tiempo, estos elementos se depositan en varias superficies y forman una capa endurecida denominada incrustación. La capa de incrustaciones crece en grosor y reduce la transmitancia efectiva del calor de los intercambiadores de calor, reduciendo en última instancia la eficiencia de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Cómo podemos ayudar

Para garantizar un funcionamiento eficiente y una larga vida útil, Xylem ofrece una amplia selección de soluciones para eliminar sólidos suspendidos y controlar el crecimiento biológico en el flujo de agua recirculante que puede: 

  • Mejorar la eficiencia del sistema 
  • Minimizar las limpiezas anuales 
  • Maximice la eficacia del programa químico 
  • Apoyar un control microbiológico eficaz 
  • Reducir el coste general de funcionamiento