Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Fiabilité et résilience : Northumbrian Water

Le système UV Wafer d’Evoqua, puissant mais compact, transforme le traitement de l’eau potable dans une station d’eau potable du comté de Durham.

Profil du client

Northumbrian Water fournit des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à une population de 2,7 millions d’habitants dans le nord-est de l’Angleterre, et de 1,8 million dans le sud-est du pays, assurant la distribution de 1,1 milliard de litres d’eau potable par jour. Leurs installations couvrent aussi bien la captation de petites sources souterraine que de vastes centres de traitement des eaux de surface. La station de traitement des eaux de Mosswood, dans le comté de Durham, traite quotidiennement 135 millions de litres d’eau par clarification, filtration et chloration.

Problématique

Northumbrian Water avait besoin d’améliorer la fiabilité et la résilience de ses installations par la mise en œuvre d’un processus à barrières multiples contre les organismes résistants au chlore tels que Cryptosporidium.

La société Northumbrian Water connaît bien la technologie UV, largement utilisée pour le traitement des eaux souterraines et la désinfection des eaux usées dans la région, ce qui en fait un choix évident pour le contrôle du Cryptosporidium. Cependant, l’installation d’un système UV dans une station existante, surtout de la taille de celle de Mosswood, comprenant des canalisations de grand diamètre, représente toujours un défi technique. Les vannes et la tuyauterie autour des douze filtres gravitaires de Mosswood encombraient la galerie de filtration, et l’équipe du projet prévoyait un nouveau bâtiment de désinfection pour abriter l’équipement UV ainsi que le pompage depuis le canal d’eau filtrée.

 

Solution

La solution proposée par Evoqua consistait à installer un système UV Wafer® à la sortie de chacun des douze filtres gravitaires dans la galerie de filtration, chacun bénéficiant d’un contrôle indépendant de l’intensité UV. Cette solution offre une résilience bien supérieure à celle de la configuration « marche/secours » classique.

Le système UV ultra-compact Wafer a été conçu pour garantir des performances UV très élevées dans le plus petit encombrement possible, un critère essentiel dans le choix de ce réacteur. La facilité d’accès pour la maintenance était également une exigence auquel la solution répondait, grâce au dispositif de verrouillage mécanique plug-and-play Twistlok™ de la lampe UV, et à la compression améliorée du joint en quartz garantissant une grande fiabilité et une maintenance plus sûre et plus rapide. Le système de contrôle Wafer surveille en permanence la transmittance et l’intensité des UV dans chaque système, et ajuste automatiquement la puissance des lampes afin d’optimiser le dosage UV et de minimiser la consommation d’énergie.

En installant les systèmes UV dans la galerie de filtration existante, il n’était plus nécessaire de creuser le sol et de construire un nouveau bâtiment de désinfection. De plus, en raison de la faible perte de charge du système UV Wafer®, il n’était pas non plus nécessaire de prévoir un étage de pompage supplémentaire, minimisant ainsi la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. La proposition d’Evoqua réduisait presque de moitié l’estimation initiale du coût du projet.

En novembre 2019, Northumbrian Water a décidé de procéder à un essai impliquant l’installation d’un système UV dans l’une des sorties de filtre. Grâce à une planification rigoureuse et à l’excellente collaboration entre les parties prenantes et les principaux fournisseurs, l’installation du système UV Wafer s’est déroulée sans encombre et a été achevée dans les délais, début juin 2020, malgré le confinement lié au COVID-19. L’essai a été si concluant que Northumbrian Water consacre désormais des investissements importants à l’installation d’unités similaires sur les onze autres filtres d’ici à la fin de 2022.

"Le système a largement dépassé nos attentes, et nous aidera à améliorer la qualité de l’eau distribuée à nos clients, tout en garantissant la fiabilité et la résilience de la station d’eau potable à l’avenir."
David McDonagh, Chef de projet

Résultats

C’est la première fois que Northumbrian Water utilise la technologie UV pour traiter l’eau filtrée dans une station d’eau potable des eaux de surface, et la société est la première compagnie des eaux du Royaume-Uni à utiliser le système Wafer UV dans ce contexte. Un certain scepticisme s’est manifesté au départ, c’est pourquoi un essai a été jugé nécessaire. Mais celui-ci s’est révélé concluant. « Le système a largement dépassé nos attentes », se réjouit David McDonagh, Chef de projet, « et nous aidera à améliorer la qualité de l’eau distribuée à nos clients, tout en garantissant la fiabilité et la résilience de la station d’eau potable à l’avenir ».

Pictured (left to right): Before the Wafer UV system installation and the modified filter outlet pipework after the compact Wafer UV system had been installed.