Ein Salzwasserentsorgungsbrunnen (SWD) ist ein Entsorgungsort für Wasser, das als Ergebnis des Öl- und Gasförderungsprozesses erzeugt wird. Produziertes Wasser, auch als Salzwasser bezeichnet, enthält Partikel, die Probleme verursachen können, dass die Pumpe Wasser in den Brunnen bringt. Vor der Injektion in einen SWD-Schacht ist es von großem Vorteil, dass die Wasserfiltration vor der Pumpe installiert wird, um Schäden zu vermeiden.
Umweltbehörden haben Vorschriften, die je nach Region variieren, um die Wasserentsorgung in SWD-Brunnen genau zu überwachen. Während es mehrere Faktoren zu berücksichtigen gibt und die unterschiedlichen Aufbereitungsniveaus pro Brunnen erforderlich sind, ist vor der Injektion in den Brunnen eine gewisse Form der Wasseraufbereitung erforderlich. Neben Umweltbedenken gewinnen auch die Effizienzsteigerungen bei der Ölförderung sowie die Minimierung von Kosten immer mehr an Bedeutung.
Die Filtersiebe von Xylem bieten eine automatische Reinigung und erfordern eine begrenzte Wartung, im Gegensatz zu Beutelfiltern, die häufig ausgetauscht werden müssen und manuelle Arbeit erfordern. Siebfilter müssen auch nicht zum Rückspülen offline geschaltet werden, während Beutelfilter offline geschaltet werden müssen, um die Produktion weiter zu verlangsamen. Die Beutelfilterentsorgung schafft zusätzliche Herausforderungen, einschließlich Umwelt- und Sicherheitsbedenken, während die Siebfilter von Xylem ein minimales Risiko für die Umwelt und das Servicepersonal darstellen.
Für jedes entnommene Barrel Öl werden durchschnittlich 3 bis 5 Barrel Wasser erzeugt