您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

宾夕法尼亚州上格温内德镇污水处理设施

使用现有储罐以具有成本效益的方式管理潮湿天气高峰流量

挑战

宾夕法尼亚州上格温内德镇的污水处理厂 (WWTP) 处理住宅废物 (70%) 和工业废物 (30%),在潮湿天气流量高峰期间努力保持性能。现有设施旨在处理平均每天 570 万加仑 (MGD) 的日流量,最大月流量为 6.5 MGD,每小时峰值流量为 12 MGD。当工厂试图处理这些峰值流量时,水质会恶化,因为由于缺乏固体分离,澄清池成为瓶颈。

由于该厂难以处理其最初的峰值设计流量12 MGD,因此该厂使用其可用的储罐尽可能保持和平衡流量。监测和控制这些高流量事件是一个耗时且操作人员密集的过程。此外,潜在的未来总磷(TP)限值为0.2 mg/L,因此需要升级。

解决方案

为了避免三级处理和二级系统升级的费用,Upper Gwynedd 在其工程公司环境工程与管理协会的协助下安装了 BioMag® 系统。磁铁矿压载沉降满足了他们的需求,无需额外的储罐容量、盆地内变化、施工期间的分流或任何处理中断。BioMag 系统的快速沉降速率使其能够在混合液悬浮固体 (MLSS) 浓度升高的情况下运行。该系统还提高了乡镇出水的质量和稳定性,工厂将重新调整到年平均流量 6.4 MGD、最大月流量 7.5 MGD 和峰值小时流量 22.5 MGD。

与其他高速澄清技术不同,BioMag® 系统与任何类型的澄清器兼容

结果

初步试点测试
BioMag® 系统能够充分处理所有流量(液压和有机),以及将 TP 降低到0.2 mg/L的未来限值以下的能力。试点取得了:

  • 使用一半的可用澄清池在 6+ MGD 的高流量下进行稳定、高水平的处理,这对应于 12+ MGD 的高峰小时流量
  • 在相当于 10,842 磅的有机负荷下进行稳定、高水平的处理。每天,这是它旨在管理的最大生物需氧量
  • 出水 TP 下限为 0.2 mg/L,无需添加新的储罐或额外的三级处理步骤,同时在各种工艺条件下保持对污泥层的一致控制
  • 在峰值流量期间,总悬浮固体 (TSS) 小于 10 毫克/升(月平均值)和小于 30 毫克/升(每天最大值)。
  • 在设计负载条件下持续硝化并达到氨允许水平(夏季 0.74 毫克/升,冬季 2.2 毫克/升)

2007 年夏天,CoMag® 系统的一个试点证明了它能够用明矾、聚合氯化铝 (PACL)、氯化铁或铝酸钠凝结剂满足新的 TP 限制。此外,试点证明 CoMag 系统可以满足未来低至 0.05 g/L 的许可限制,而无需抛光过滤器,只需增加凝结剂剂量即可。   

全尺寸安装结果
自 2014 年初首次安装以来,BioMag 系统已成功处理高潮湿天气流量,并在这些条件下产生 TSS 浓度低于 10 毫克/升且碳质生物需氧量 (CBOD) 低于 5 毫克/升的污水。

此外,Upper Gwynedd于2014年9月和2015年3月完成了两次为期七天的性能测试。该设施每次必须达到0.2 mg/L的污水磷限值。在9月和3月,其平均出水活性磷浓度分别为0.09 mg/L和0.11 mg/L,成功通过。

终极雨水测试
2014 年 4 月,BioMag 系统成功通过了终极雨水测试——一生只有一次的 5 英寸降雨事件。暴雨期间出水 TSS 增加到 8 毫克/升。费城地区几乎所有其他污水处理厂都被洪水淹没,但上格温内德的 BioMag 系统轻松处理了多余的流量。