It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Filtration tertiaire des eaux usées

Polissage final des effluents pour réutilisation, recyclage ou rejet dans l'environnement

Le traitement tertiaire, également appelé polissage des effluents, est nécessaire pour améliorer la qualité de l’eau dans le processus de traitement des eaux usées avant le rejet dans l’environnement. Troisième et dernière étape du processus de traitement des eaux usées, la filtration tertiaire peut être utilisée pour éliminer des substances telles que l’azote et le phosphore. 

Processus tertiaire de traitement des eaux usées

Des systèmes avancés tels que l’adsorption du carbone et l’osmose inverse sont utilisés pour éliminer les contaminants que le traitement secondaire n’est pas en mesure de traiter. Le processus de traitement tertiaire des eaux usées comprend les étapes suivantes : 

  • Traitement primaire des eaux usées : les déchets solides sont physiquement éliminés par une série de tamis. Il s’agit de l’étape initiale la plus basique du traitement des eaux usées et elle prend soin des composants plus grands.  

  • Traitement secondaire des eaux usées : divers procédés biologiques et chimiques sont utilisés pour traiter les eaux usées qui ont été filtrées pour détecter les contaminants solides. Ce processus inclut l’élimination de la matière organique biodégradable (DBO) et des solides en suspension totaux (TSS). Les normes typiques pour les eaux usées traitées secondaires sont une DBO de 25 mg/L ou moins et un TSS de 30 mg/L ou moins.  

  • Traitement tertiaire des eaux usées : le processus de traitement des eaux usées le plus avancé élimine les nutriments, les solides en suspension et les matières organiques des eaux usées afin qu’elles puissent être rejetées en toute sécurité dans l’environnement. 

La plupart des usines de traitement des eaux usées utilisent au moins un système de filtration tertiaire pour réaliser une filtration assistée par la coagulation, une filtration par barrière absolue ou une élimination des nutriments, ce qui inclut la dénitrification biologique et l’élimination chimique du phosphore. Du fait que les eaux usées sont purifiées à des degrés supérieurs par de tels procédés de traitement, l'effluent traité peut ensuite être réutilisé pour l' irrigation, l'utilisation  récréative ou la réutilisation de l' eau. 

Xylem propose une large gamme de technologies de filtration tertiaire, y compris des systèmes de filtration à disques et des systèmes de filtration par gravité sur sable