It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de suministro de agua dulce para barcos

Garantice un agua dulce fiable para una experiencia de navegación cómoda

Cuando está en el agua, su embarcación se convierte en su hogar, y una fuente de agua dulce limpia y fiable es una comodidad y una necesidad, lo que hace que la vida a bordo sea más cómoda. Al proporcionar agua para el lavado de vajillas, duchas y otros usos, su bomba de agua dulce y su sistema de entrada garantizan un suministro constante a los accesorios de la cocina, el cabezal y la ducha.  

Las bombas de diafragma controladas por presión proporcionan a los propietarios de embarcaciones un sistema de agua dulce tan fácil de usar como su suministro de agua doméstica, con la versatilidad de ofrecer un flujo completo o un goteo. La bomba se controla mediante un interruptor que detecta la caída de presión cuando se abre un grifo y activa la bomba. Se apaga cuando la presión del sistema alcanza un límite preestablecido al cerrar el grifo. Elegir la bomba para sus necesidades es sencillo: compruebe el tamaño de su sistema y el número de salidas que necesita para funcionar simultáneamente y seleccione la bomba adecuada.  

Xylem ofrece una línea completa de soluciones de suministro de agua dulce Jabso para su embarcación. Con la confianza de los propietarios y fabricantes de embarcaciones durante décadas, estas bombas autocebante resistentes y fiables ofrecen la presión necesaria para el agua dulce y la limpieza. Tanto si está de día como navegando por el océano, Jabsco le ofrece sistemas de presión, bombas de diafragma, tanques acumuladores, dispositivos de control de velocidad, filtros y filtros.