您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
液体资产:数字化水处理解决方案如何提高制药行业的生产绩效

液体资产:数字化水处理解决方案如何提高制药行业的生产绩效

制药行业加大力度引入先进技术(“制药工业4.0”)正在为推动行业发展开辟大胆的新机遇。在制药行业的数字化转型中,创新型水处理解决方案发挥着重要作用。有远见的制药企业正采用数据驱动的水处理技术,以大幅提升产品质量、安全性和效率。这些数字化水处理技术使制药行业能够更好地服务于患者和医疗服务提供者,同时推进其业务目标和可持续发展目标的实现。

Make Waves采访了赛莱默制药市场总监Ann Yates,了解数字化水处理解决方案如何帮助推动制药行业的生产绩效。

1.水在“制药工业4.0”中扮演什么角色?

制药行业对水的依赖性很大,因为水不仅是产品的主要成分,还用于加工和实验室工作。无论何种用途,该行业对水的纯度和质量都有严格的要求,即使是微量污染物也可能损害产品安全性,从而引发健康风险、产品召回和不符合监管规定等问题。

数据驱动的水处理技术为制药行业加速数字化转型和改善绩效带来了重要的新机遇。

领先的制药企业利用数字传感器和物联网技术,对水体的pH值、电导率、微生物负荷和总有机碳(TOC)等参数进行持续的实时监测。这种实时控制有助于确保符合监管标准,并及早发现潜在的质量问题。系统自动化程度的提高也降低了人为错误带来的风险。

2.制药行业采用数字化水处理技术还有哪些益处?

除了改善水质和确保监管合规外,我们还看到数字化技术在提高生产系统的效率和改善维护方面发挥了重要作用。

AI和机器学习模型可用于优化水处理工艺和降低能耗。这确保了制药级用水(如注射用水(WFI)或纯净水)有足够的供应,同时减少浪费。“制药工业4.0”中的预测性维护系统还可以监测水处理和分配基础设施的运行状况。该系统利用传感器提供的数据,帮助制药操作人员预测水处理系统组件(如泵、过滤器或紫外线处理装置)何时需要维护,从而最大限度地延长正常生产时间。

3.制药企业如何启动水处理技术升级,迈上“制药工业4.0”转型之路?

要启动或加快企业的数字化水处理技术转型,最有效的方法是采取切实可行、循序渐进的方式。许多企业都急于直接部署AI和数字孪生技术,但这通常与他们当前的技术能力相去甚远。

正确的做法是,首先打下坚实的基础,然后再逐步构建更先进的解决方案和系统。您所采用的每一项更先进的新技术都必须以之前安装的解决方案为基础。

与值得信赖的合作伙伴携手合作也很关键,他们可以帮助您实施实用的数字化工具和解决方案,在推进您的业务目标的同时,遵循行业网络安全的最佳实践,从而优化和保护您的数据。

为了在规划中做到有条不紊,以下是一个简单的三步框架,可为您的数字化水处理技术转型之旅提供指导:

  • 基础阶段:评估并设定基线;按切实可行的速度来采用新技术。重点关注能够存储、收集和传输数据的数字化工具和产品。

  • 发展阶段:寻找数据可视化和管理解决方案。收集数据驱动的洞察力;确定需要改进的重点领域并设定目标。

  • 转型阶段:实施自动化解决方案,优化收集到的数据。衡量结果并整合学习经验以持续改进。

Water purification technology used in pharmaceutical manufacturing

4.客户如何运用这些策略和技术来取得成果?

我们很高兴看到制药企业能够在整个运营过程中采用先进的数字化水处理解决方案。通过采用经过验证的创新技术,他们为所服务的患者和医疗保健提供者带来了巨大益处,同时也提高了自身的绩效。例如,一家位列财富1000强的医药公司采用了赛莱默的Sophis数字化解决方案。

这家公司需要一种解决方案来确保水质达到标准,同时提高工厂的产能并控制成本。

借助远程监控、预测分析和专家服务,该医药公司提高了跟踪关键水质数据的能力,如产品电导率、膜压力和渗透流量。

该持续监控解决方案还能够识别运行数据中可能导致生产过程中断的模式。当给水泵压力过高并意外关闭时,这种功能就开始发挥作用。通过模式识别,Sophis标记出异常情况,并预测下一次系统关闭的时间。

根据数据,工程专家在中断发生之前就前往现场。技术人员向客户说明问题,并实施规定的纠正措施。维修工作在15分钟内完成,优化了泵的性能,防止了进一步的运行中断。

在Sophis的帮助下,该制造企业能够消除误报,提升水容量,并改善臭氧和水箱控制。这大大提高了运行效率,同时确保了水质和合规性。

了解有关赛莱默制药用水解决方案的更多信息

我们的 Sophis™数字化服务 结合了智能技术、数据分析、工程专业知识和主动服务,同时确保遵循最新的网络安全最佳实践,以便在整个制药产品生命周期内高效地管理水资源,以取得理想绩效。