It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Appareils personnalisés

Des appareils ne figurant pas sur la liste des appareils compatibles peuvent être ajoutés en tant qu’appareils personnalisés. L’utilisateur définit le type d’appareil et les points de données. L’Secure Connect utilise les informations sur les points de données pour analyse et pour visualiser les données de l’appareil.

Conditions requises

  • Tous les appareils qui se connectent à la passerelle avec une des options suivantes doivent utiliser la même interface de communication.
    • RS-232
    • RS-485
    • Ethernet
  • Tous les appareils connectés doivent être du même type.
    • Cette exigence ne s’applique pas aux périphériques d’E/S.
    • Il est possible de connecter différents appareils SENECA à la même passerelle. Il n’est pas possible d’avoir un appareil SENECA et un appareil d’un type différent connecté à la même passerelle.
Connexion Nombre maximal d’appareils connectés pour chaque
passerelle
RS-232 8
RS-485 8
Ethernet 4

Des questions  ?

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur la passerelle CCD 401.
Rechercher des réponses dans le
Connectivité Foire aux questions