It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Configuration turboLUMINEUX

Connexion Modbus TCP

  1. Allez à Contrôle.
  2. Régler MB_OFFSET_ADDR sur 40 000.

L’adresse IP de la soufflante doit être la même pour TurboLIGHT et Secure Connect. L’adresse IP est affichée dans le menu Paramètres dans TurboLIGHT.

Connexion Modbus RTU

  1. Aller à Contrôle.
  2. Définir l’adresse Modbus de la soufflante dans le paramètre MB_SLAVE_NUM.
  3. Aller à Paramètres.
  4. Définir le débit en bauds dans le paramètre Modbus 485.

L’adresse Modbus et la baud doivent être identiques en TurboLIGHT et Secure Connect.