It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Commande à distance

Permet à un utilisateur de contrôler à distance les appareils installés sur une station

La fonction de commande à distance permet à un utilisateur de contrôler à distance les appareils installés sur une station. L’utilisateur peut définir une nouvelle vitesse de pompe, démarrer un cycle de nettoyage de pompe ou effectuer d’autres opérations à distance en fonction de l’appareil connecté. Cette fonction permet à un utilisateur de commander des E/S numériques. Il existe quelques ensembles d’opérations dans les appareils sélectionnés qui peuvent être commandés à distance. Voir la liste des appareils ci-dessous  :

  • APP 411
  • Sortie digitale
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (mode à distance dans l’IHM)
  • PS 220

Le service de commande à distance doit être activé pour le client et doit également être activé dans les paramètres de la station. Quand le service est activé, la commande à distance apparaît dans le menu latéral qui amène l’utilisateur à une page avec tous les appareils qui ont des opérations de commande à distance.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur l’inspection à distance et la commande à distance.