It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Número de arranques desigual

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a las estaciones de bombeo de aguas residuales de dos bombas, en las que las bombas están configuradas para alternar regularmente en cada ciclo.

El tipo de anomalía está desactivado para tipos de dispositivos para los que, en general, las bombas no alternan regularmente.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si el número de arranques de una bomba supera el de la otra bomba de la estación en más del 20 % durante unos pocos días consecutivos.

Posibles causas

  • Una bomba no logra bajar repetidamente el nivel de agua y, por tanto, depende de la otra bomba para completar el ciclo
  • Una bomba arranca repetidamente debido a un fallo en la bomba, un fallo en el control de la bomba o una configuración incorrecta de la estación

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte "¿Dónde encuentro los gráficos de anomalías para examinarlos?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Descripción del gráfico Detalle de la utilización de la bomba

El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación
  • El nivel de agua, si está disponible

El período de tiempo en el gráfico es de un día con la resolución máxima:

  • Si la anomalía está activa, el gráfico muestra el día anterior.
  • Si la anomalía ha cesado, el gráfico muestra el día en que se inició.

El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El problema que ha causado la anomalía
  • El estado actual de la estación, si la anomalía sigue activa

Descripción del gráfico Número de arranques de las bombas

El gráfico muestra el número diario de arranques para cada bomba de la estación. El período en el gráfico es de varios días. El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El alcance de la diferencia en el número de arranques entre las dos bombas
  • La frecuencia del problema

Evaluación de gráficos, ejemplo 1

El gráfico Detalle de la utilización de la bomba muestra que la bomba 2 suele depender de la bomba 1 para completar el ciclo.

El gráfico Número de arranques de las bombas muestra que el número de arranques de la bomba 1 es superior al de la bomba 2.

Los gráficos muestran que el problema se ha producido regularmente el último mes.

Evaluación de gráficos, ejemplo 2

El gráfico Detalle de la utilización de la bomba muestra una tendencia irregular del nivel de agua medido con picos poco realistas. El gráfico también muestra ciclos de bombeo frecuentes y muy cortos que no bajan el nivel del agua. Este comportamiento indica que hay un problema en el control de las bombas.

El gráfico Número de arranques de las bombas muestra que el problema causa un gran número de arranques para ambas bombas, especialmente para la bomba 2.

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento identificado como anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o deshabilito un tipo de anomalía? en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.