It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ciclos de bomba muy cortos

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a las estaciones de bombeo de aguas residuales para las que el estado de funcionamiento de la bomba está disponible.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si se cumplen estas condiciones:

  • Los ciclos de bombeo muy cortos se detectan repetidamente.
  • La duración de los ciclos de la bomba cambia significativamente.

Posibles causas

  • Un fallo en el sensor de nivel analógico
  • Un fallo en el controlador
  • Un fallo en una bomba

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte "¿Dónde puedo encontrar los gráficos de anomalías para examinarlos?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Descripción del primer gráfico

El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación
  • El nivel de agua, si está disponible

El período de tiempo en el gráfico es de un día con la resolución máxima:

  • Si la anomalía está activa, el gráfico muestra el día anterior.
  • Si la anomalía ha cesado, el gráfico muestra el día en que se inició la anomalía.

El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El problema que ha causado la anomalía
  • El estado actual de la estación, si la anomalía sigue activa

Descripción del segundo gráfico

El gráfico muestra el número diario de arranques de cada bomba de la estación. El período en el gráfico es de varios días. El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El alcance del problema
  • La frecuencia del problema
  • La diferencia en la incidencia de problemas entre las bombas

Evaluación de gráficos

En este ejemplo, la estación tiene dos bombas configuradas para alternar regularmente y funcionar entre niveles de arranque y parada constantes.

El primer gráfico muestra una tendencia irregular del nivel de agua medido con picos poco realistas. Los picos hacen que las bombas arranquen y se detengan inmediatamente después. Este comportamiento indica que hay un problema con el sensor de nivel o el controlador.

El segundo gráfico muestra que cada bomba arranca cientos de veces al día. El número de arranques difiere significativamente en comparación con las 20 veces de cada día que se observa en julio, antes de que se iniciara la anomalía.

Además, el segundo gráfico muestra que el problema afecta a ambas bombas por igual. Esta comprensión confirma que el problema está en el sensor de nivel o en el controlador, en lugar de en una bomba.

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento que se identifica como una anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o desactivo un tipo de anomalía?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.