It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Installation

Installer OPC UA Connector

OPC UA Connector est conçu pour travailler derrière un réseau privé. L’exposition du logiciel à Internet présente des risques de sécurité. Si l’utilisateur a déjà installé une version d’OPC UA Connector, suivre lapremière installation,sinon suivre la miseà niveau d’OPC UA Connector.

Première installation

L’OPC UA Connector peut être installé sous forme deserviceWindows ou en mode autonome. Quelle que soit la méthode d’installation, l’OPC UA Connectorcrée le dossier C  : \ \ProgramData \ \OPC UA Connector pour stocker les données.

Service Windows

  1. Décompresser le fichier zipOPC UA Connector donné dans un dossier
  2. Exécuter service-install-start.bat
  3. OPC UA Connector est enregistré et démarre en tant queserviceWindows

Mode autonome

OPC UA Connectorne démarre pas automatiquement après un redémarrage ou à la fermeture d’une session à distance. L’utilisateur doit supprimer manuellement le dossier C  : \ \ProgramData \ \OPC UA Connector lorsque l’OPC UA Connector n’est pas utilisé.

  1. Décompresser le fichierzipOPC UA Connector donné dans un dossier
  2. Marche  : run.bat

Mettre à niveau OPC UA Connector

Cette section s’applique lorsque l’OPC UA Connectorest installé en tant que service Windows et qu’une installation précédente existe.

Pour mettre à niveau l’OPC UA Connector  :

  1. Décompresser la nouvelle version d’OPC UA Connectordans un dossier. Il crée deux installations OPC UA Connector  : 
Installation 1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
Installation 2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Exécuter opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    L’exécution du script installe et démarre une nouvelle version de l’OPC UA Connector en tant que service Windows.

Arrêter OPC UA Connector

Cette section s’applique lorsque l’OPC UA Connectorfonctionne comme unserviceWindows.

  • Exécution de la commande d’arrêt de service

Redémarrer OPC UA Connector

Cette section s’applique lorsque l’OPC UA Connectorfonctionne comme unserviceWindows.

  • Exécuter service-restart.bat

Désinstaller OPC UA Connector

Cette section est applicable lorsque l’OPC UA Connector est installé en tant que service Windows.
Pour désinstaller OPC UA Connector, exécuter l’un des scripts suivants  :

service-désinstaller.bat Il supprime le service Windows OPC UA Connector.
désinstaller-entretien-supprimer-données.bat Il supprime le service Windows OPC UA Connector et le dossier
C  : \ \ProgramData \ \OPC UA Connector, qui contient la configuration, les certificats et les données utilisés par OPC UA Connector.

 

L’utilisateur doit supprimer manuellement le dossier qui contient le fichier dedistribution OPC UA Connector extrait.

Activer la communication OPC UA Connector

  1. Ouvrez le navigateur chrome et accédez à l’IUWebOPC UA Connector.
    http ://localhost  :8087
  2. Utilisez les informations d’identification par défaut pour vous connecter.
    Remarque  : Les informations d’identification par défaut ne sont pas sécurisées, il est important de les modifier avant d’autoriser les clients à se connecter à OPC UA Connector.
utilisateur admin
mot de passe mot de passe

 

  1. Après connexion, l’interface utilisateurWebOPC UA Connector demande un changement de mot de passe si le mot de passe par défaut a été détecté comme étant utilisé. Si le mot de passe est modifié, la vue d’état s’affiche.
  2. Dans le menu supérieur, cliquer sur lesidentifiantsOPC UA Connector pour accéder à la vue desidentifiantsOPC UA Connector.
  3. Cliquez sur leboutonModifier et entrez un IDclientet un secretclient. L’ID client et le secret client sont fournis par un représentant Xylem.
  4. Cliquez surEnregistrer , attendez 10 secondes, puis cliquez surValider .
  5. Une boîte de dialogue avec le messageLes informations d’identification sont valablesapparaît. Si la boîte de dialogue affiche une erreur, cela signifie que l’ID client et le secret client ne sont pas corrects. Contacter unreprésentantXylem pour les informations d’identification valides.

Ajouter des utilisateurs

Rôles de l'utilisateur

Les utilisateurs dansOPC UA Connectorpeuvent avoir l’un des rôles ci-dessous  :

Rôle Description
Admin Représente un administrateur système qui configurera l’application via l’interface utilisateurWebOPC UA Connector et peut également se connecter via OPC UA.
Lecture OpcUa Représente un utilisateur ou un client qui ne se connectera via OPC UA qu’en mode Lecture seul, mais qui n’aura pas besoin d’accéder à l’interface utilisateurWebOPC UA Connector.
Lecture/Écriture OpcUa Représente un utilisateur ou un client qui ne se connectera via OPC UA qu’enmodeLecture/Écriture mais qui n’aura pas besoin d’accéder à l’interface utilisateurWebOPC UA Connector.

 

Caractéristique Admin Lecture OPCUA Ecriture OPCUA
Accès à l’interface utilisateur Web X    
Lecture OPC UA X X  
OPC UA R/W X X X

 

Créer un utilisateur

  1. Naviguez et connectez-vous à l’IUWebOPC UA Connector.
  2. Dans le menu supérieur, cliquez surUtilisateurs .
  3. Cliquez sur leboutonAjouter un utilisateur.
  4. Remplir les informations utilisateur requises et cliquer surEnregistrer .

Connexion via OPC UA

Exigences  : Le serveur OPC UA Connector a été configuré et fonctionne correctement. Pour plus de détails, consulterActiver la communication OPC UA Connector

  1. Configurez votre client OPCUA pour qu’il se connecte à l’URI suivant  : opc.tcp  ://[IP or computer name]  :52531/OPCUA/opcua-connector
  2. Saisir le point de terminaison dans le client OPC UA.
    • L’utilisateur doit remplacer l’adresse IP et le nom d’ordinateur dans l’URL en fonction de la configuration duserveurOPC UA Connector. Ne pas copier et coller l’URL.
    • Tous les points de terminaison disponibles sont répertoriés sousÉtat > lien point de terminaison .
    • Donnez les informations d’identification d’un utilisateur créé dans la sectionAjouter des utilisateurs.
  3. Choisir une des politiques de sécurité prises en charge  :
Politique de sécurité Signer Signer et chiffrer
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Recommandé pour une sécurité optimale

Lorsqu’un client OPC UA tente de se connecter à OPC UA Connector pour la première fois, la réponse Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) est reçue. Par défaut, le certificat client n’est pas approuvé par le serveur. L’utilisateur doit configurerOPC UA Connectorpour faire confiance au certificat  :

  1. Naviguez et connectez-vous àOPC UA ConnectorWebUI.
  2. Dans le menu supérieur, cliquez sur Certificats .
  3. Accédez à l’ongletRejeté .
  4. Trouvez le certificat de confiance et cliquez sur l’icôneCertificat de confiancedu serveur.

Un certificat client peut également être déplacé deApprouvéàRejeté ou même supprimé si nécessaire.