It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Configurations OPC UA Connector

Toutes les configurations ci-dessous font référence au fichier custom-config.properties qui se trouve sur
C  : \ \ProgramData \ \OPCUAConnector \ \config \ \custom-config.properties.

Spécifier la validité du certificat de serveur OPC UA en années

OPC UA Connector crée automatiquement un certificat pfx pour le serveur OPC UA. La validité par défaut du certificat est de 50 ans.

La reconfiguration de la validité nécessite la création d’un nouveau certificat.Les clients OPC UA qui ont déjà configuré doivent également accepter le nouveau certificat

  1. Ouvrir le répertoire dans lequel OPC UA Connector est installé.
  2. Ouvrir le fichier custom-config.properties.
  3. Modifier la valeur de la propriété
    connector.opcua.server.certificateValidityYears.
  4. Renommer ou supprimer le certificat pfx précédent dans le dossier/sécurité d’installation-opcuaconnector. Cette étape est nécessaire pour créer un nouveau certificat avec la nouvelle validité.
  5. Redémarrer l’OPC UA Connector. Si l’OPC UA Connector fonctionne comme un service Windows, utiliser le dossier -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Spécifier le certificat et le mot de passe du serveur OPC UA

Par défaut, OPC UA Connector crée automatiquement un certificat pfx pour le serveur OPC UA. Il est facultatif de fournir un certificat pfx personnalisé.

Utilisez la configuration ci-dessous pour spécifier le nom de fichier de certificat et le mot de passe.

  1. Ouvrir le répertoire dans lequel OPC UA Connector est installé.
  2. Ouvrir le fichier custom-config.properties
  3. Modifier les valeurs des propriétés  :

    Nom de fichier de certificat  connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx
    Mot de passe de certificat  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Redémarrer l’OPC UA Connector . Si OPC UA Connector fonctionne comme un service Windows, utiliser opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Le certificat pfx personnalisé doit être placé dans le dossier de sécurité/dossier d’installation opcuaconnector. Créez le dossier s’il n’existe pas.

Si le fichier n’existe pas, l’OPC UA Connector créera automatiquement le certificat pfx avec le mot de passe spécifié.

Les clients OPC UA qui ont déjà configuré doivent accepter le nouveau certificat.

Modifier le port du serveur OPCUA TCP

  1. Ouvrir le répertoire dans lequel OPC UA Connector est installé.
  2. Ouvrir le fichier config.properties personnalisées.
  3. Modifiez la valeur de la propriété  : server.tcpPort.
  4. Redémarrer l’OPC UA Connector .
    Si l’OPC UA Connector fonctionne comme un service Windows, exécuter opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Modifier le port webUI

  1. Ouvrir le répertoire dans lequel OPC UA Connector est installé.
  2. Ouvrir le fichier config.properties personnalisées.
  3. Modifier la valeur de la propriété  : server.port
  4. Redémarrer l’OPC UA Connector. Si OPC UA Connector fonctionne comme un service Windows, exécuter opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Changement de l’orifice de l’actionneur

  1. Ouvrir le répertoire dans lequel OPC UA Connector est installé.
  2. Ouvrir le fichier custom-config.properties.
  3. Modifier la valeur de la propriété  : management.server.port
  4. Redémarrer l’OPC UA Connector . Si OPC UA Connector fonctionne comme un service Windows, exécuter opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.