It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem surveille les eaux de Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, situé dans le Pas-de-Calais

novembre 18, 2024

Depuis plus de 33 ans, Nausicaá, centre national de la mer dédié à la découverte et à la sensibilisation à l'environnement marin, situé à Boulogne-sur-Mer (62), s’appuie sur Xylem, leader mondial des technologies et services numériques dédiés à la gestion de l’eau, pour surveiller la qualité de l’eau de ses bassins. Un partenariat technologique qui se développe au fil des extensions et des rénovations successives de l’aquarium.

Nausicaá, ouvert en 1991, accueille chaque année près de 900 000 visiteurs de tous âges. Le centre abrite une grande diversité d'espèces marines et ses bassins, représentant un volume total de 17 000 m3 d'eau (mer et douce), sont gérés par 16 réseaux hydrauliques surveillés en continu grâce aux solutions Xylem pour garantir des conditions de vie optimales aux animaux de l'aquarium.

Au fil des ans, le centre a connu plusieurs projets visant à agrandir son bâtiment, et l’évolution permanente des expositions a permis de mettre régulièrement à jour les systèmes de surveillance de qualité de l’eau des aquariums.

Après une première extension ouverte au public en 1998, les premières sondes WTW de Xylem ont été installées. Puis en 2018, Nausicaa construit une deuxième extension de son bâtiment historique et inaugure le plus grand bassin d’Europe, un aquarium de 10 000 m3 d’eau de mer également surveillé grâce aux sondes Xylem.

« Nous travaillons avec les produits WTW de Xylem depuis plus de 33 ans, et ils ont toujours été gages de qualité, à la fois précis, robustes, faciles à installer, à prendre en main et à utiliser. C’est particulièrement stratégique, pour un aquarium comme le nôtre, de pouvoir s’appuyer sur un partenariat technologique pérenne comme celui-ci, car cela garantit la préservation des conditions de vie des animaux du centre.

Frédéric Cousin, Directeur adjoint du service aquariologie de Nausicaa, en charge du laboratoire et des ambiances d'élevage »

© Nausicaá © Nausicaá

Aujourd’hui, Nausicaá est équipé de plusieurs solutions de mesure et de surveillance adaptées à tous les bassins de l’aquarium. Un ensemble de sondes de la marque WTW de Xylem viennent mesurer les 5 paramètres physiques essentiels au bon développement de la faune et de la flore des bassins :

  1.  La température : les animaux et plantes aquatiques de l'aquarium reflètent une grande diversité de milieux naturels, chacun nécessitant des conditions spécifiques, notamment des températures variées (eau chaude pour les zones tropicales, eau froide pour les profondeurs, etc.).

  2. Le pH (potentiel hydrogène) : il détermine si l’eau a un pH acide, basique ou neutre. C’est un paramètre essentiel pour l’équilibre ionique des sels dans les bassins constitués d’eau de mer et qui ont donc un pH plutôt basique.

  3. Le potentiel Redox ou potentiel d'oxydo-réduction (POR) : il vient mesurer le potentiel d'oxydation de l’eau et donc la capacité à décomposer les matières organiques. Les mesures de température, pH et potentiel Redox sont assurées par le capteur SensoLyt 700 IQ modèle SW (Sea Water) pour être utilisé dans tous les bassins de l’aquarium. Le traitement digital du signal permet une prise de mesure stable et la sonde de température, directement intégrée au capteur, assure une grande précision des valeurs mesurées.

  4. L’oxygène dissous : soit la quantité d’oxygène présente dans les bassins à une température donnée. Le capteur optique à oxygène FDO 700 IQ vient mesurer l’oxygène dissous avec une grande précision grâce à sa membrane biseautée à 45° qui permet une mesure fiable et évite les fausses lectures.

  5. La conductivité : la conductivité va déterminer si un milieu est faiblement ou fortement minéralisé, ce qui correspond à la salinité de l’eau. C’est un élément particulièrement important puisque l’aquarium regroupe des espèces évoluant en eau douce et en eau de mer. Conçu en plastique POM (polyoxyméthylène), pour résister à l’eau de mer, le capteur de conductivité TetraCon 700 IQ SW possède une cellule de mesure à 4 électrodes, ce qui le rend très peu sensible à la contamination, et sa large gamme de mesure électrochimique (de 10 μS/cm à 500 mS/cm) assure une surveillance accrue de la conductivité des bassins.

À la racine du système de surveillance, le module IQ Sensor Net vient intégrer les différentes sondes présentes dans les bassins. Il peut alerter immédiatement et automatiquement par SMS les équipes de l’aquarium en cas de variation. Deux autres modèles de sondes portatives sont également utilisés dans le centre afin de répondre à toutes les configurations de prise de mesure dans les bassins.

Module IQ Sensor Net 2020 © Xylem Sonde portative EXO © XylemMultiLine IDS © Xylem

  • Cinq modules fixes IQ Sensor Net gamme MIQ/2020 et DIQ/S 284 qui permettent de visualiser simultanément jusqu’à 20 paramètres.

    Deux de ces modules sont d’ailleurs installés dans la nouvelle exposition « Destination Abysses » de Nausicaá qui a ouvert ses portes en juin dernier. 

  • Une sonde portative EXO1 de la gamme YSI qui peut être installée dans un bassin pendant un certain temps.

    Conçue en titane, équipée de capteurs intelligents et d’un système de surveillance embarqué, la sonde EXO est particulièrement utile chez Nausicaá pour les aquariums de réserve (aussi appelés aquariums pilotes) ou les aquariums dédiés à l’élevage de coraux.

  • 11 boîtiers portables afin de contrôler chaque bassin indépendamment.
    Nausicaá dispose de 8 boîtiers WTW mono paramètre pour mesurer notamment l’oxygène, le pH ou la conductivité (la température étant mesurée automatiquement sur tous les boîtiers) et 3 boîtiers Multi 3630 IDS pour surveiller jusqu’à 4 paramètres physiques en même temps (pH, oxygène dissous, conductivité et température).

Prochaine étape pour Nausicaa, la rénovation du bâtiment historique de 1991, et l’installation de 4 autres modules IQ Sensor Net et d’un boîtier portable. Le centre prévoit également la construction d’une nouvelle extension dans les années à venir dans laquelle les solutions Xylem seront pleinement intégrées pour surveiller et protéger l’écosystème des futurs bassins.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale classée au Fortune 500, spécialisée dans les solutions globales pour l'eau. Nous aidons nos clients et communautés à construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l'eau. En 2023, nos 23 000 employés ont généré un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars, permettant ainsi l'optimisation de la gestion de l'eau et des ressources grâce à l'innovation et à l'expertise.