It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Installations de petite taille et qualité de l’eau

Filtration Pools & Leisure Attractions Aquatics Commercial Aquatic FIltration

En approchant de la piscine d’un hôtel, d’un centre d’hydrothérapie ou encore d’un camp de vacances, vous essayez sans doute de déterminer la qualité de l’eau, par sa couleur, sa clarté. En effet, pour les petites piscines, la technologie de filtration est tout aussi cruciale que pour les grands bassins. Est-il temps pour vous de prendre en charge et de maîtriser la sécurité de votre installation ? Dans cet article, Jérémy Danner, Directeur des Ventes Aquatiques chez Xylem, revient sur l’importance de la filtration, et sur les avantages pour les petites piscines d’envisager des technologies alternatives.

Si nous connaissons bien la rigueur des normes de qualité et de sécurité exigée pour les piscines municipales, il est tout aussi important pour les installations plus modestes d’offrir aux usagers une expérience sûre et confortable. Quelle que soit la taille des bassins, la filtration est essentielle pour garantir la protection des personnes, et joue un rôle majeur dans la propreté et l’attrait de l’eau.

La qualité et la clarté de l’eau sont appréciées des utilisateurs et les incitent à revenir, contribuant ainsi à fidéliser la clientèle. Il y a cependant de nombreux avantages moins évidents à maintenir une qualité d’eau élevée grâce à la filtration. Avec une eau cristalline, les maîtres-nageurs et le personnel discernent mieux le fond des bassins, ce qui est crucial en termes de surveillance et de prévention. De même, l’élimination d’éléments tels que le Cryptosporidium - un parasite microscopique - est essentielle pour préserver la sécurité des usagers et leur santé.

Généralement, les piscines utilisent des filtres à sable, verre, ou à double média. Même si ces systèmes assurent une filtration adéquate, ils ont l’inconvénient d’être volumineux, d’utiliser des volumes importants d’eau de lavage à contre-courant, et de nécessiter un additif chimique coagulant, tel que le PAC. L’alternative aux filtres à lit profond est le filtre à précouche ou à média régénératif (RMF), dans lequel une succession d’éléments verticaux sont recouverts d’un média filtrant jetable, typiquement de la perlite. Assurant une bien meilleure filtration sans nécessiter de coagulants, les systèmes RMF permettent de réaliser jusqu’à 30% d’économies sur les produits chimiques.

Le coût de la filtration est souvent une préoccupation majeure pour les petites structures. Les systèmes alimentés par des énergies renouvelables sont de plus en plus utilisés dans les installations de loisirs. Non seulement ces systèmes réduisent l’empreinte environnementale et les émissions associées au fonctionnement des systèmes de filtration, mais ils réduisent également la facture énergétique et les coûts de fonctionnement de l’installation en fournissant de l’électricité pour le chauffage et l’éclairage, par exemple. Les pouvoirs publics prêtent une attention croissante aux mesures durables et économiques de ce type.

Sachant que pour les petites structures aquatiques, l’espace et le budget sont souvent limités, Xylem a développé une méthode de filtration alternative économique, peu encombrante et peu énergivore. Basé sur la technologie leader Defender® RMF de Xylem, le filtre Defender® FP a été spécialement étudié pour les petites piscines avec des débits de 24 à 68 m3/h, et assure une clarté et une qualité optimales.

Grâce à sa conception innovante, le filtre Defender® FP ne nécessite pas de contre-lavage. Cela permet de réduire la consommation d’eau tout en éliminant les coûts associés au chauffage de l’eau de recharge. Une piscine moyenne peut ainsi économiser jusqu’à 90% d’eau et jusqu’à 50% d’énergie. De plus, grâce à cette rétention d’eau, les traitements chimiques déjà dilués dans le bassin ne sont pas gaspillés. L’absence de besoin de PAC permet également d’économiser sur l’approvisionnement en produits chimiques.

Les installations aquatiques disposant de petits bassins sont souvent limitées par l’espace disponible pour les systèmes de filtration. Le filtre Defender® FP est idéalement adapté à ce type de contraintes et peut aisément, grâce à sa taille compacte, être installé dans des locaux exigus. Il peut ainsi passer par des ouvertures standard de 760 mm, supprimant la nécessité de démonter et de reconstruire les filtres à sable de grande taille. Une fois à l’intérieur de la salle des machines, son faible encombrement libère de l’espace pour du stockage/entreposage.

Si vous envisagez de faire évoluer votre installation aquatique, pensez au filtre Defender® FP, compact, durable et économique. Avec des coûts d’exploitation réduits, une meilleure filtration et un entretien facile, ce nouveau système est idéal pour les petites piscines et gagne rapidement en popularité en Allemagne et en France.