It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Saudi Arabia. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

OSEC® Systeme – Die nachhaltige Desinfektionslösung

Elektrolyse-Anlagen produzieren Natriumhypochlorit vor Ort – ein schwaches Desinfektionsmittel[1], das zur Wasseraufbereitung in vielen verschiedenen Industriezweigen eingesetzt wird, z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in industriellen Kühlsystemen und beim Reinigen und Waschen von Produkten. 

Weshalb wird es nun immer beliebter?

Evoqua bietet seit über 30 Jahren  OSEC®-Systeme an, und die Vorteile spiegeln sich im modernen Produktdesign und im technischen Know-how wider.  Die Herstellung von Natriumhypochlorit vor Ort ist eine sichere Alternative zu anderen Formen der Chlordesinfektion, da die einzigen Rohstoffe, die von den Betreibern gehandhabt werden müssen, Salz und Wasser sind.  Diese Salzlösung wird dann durch einen Generator geleitet, der die Flüssigkeit elektrolysiert und sie zu einem der wirksamsten – und nachhaltigsten – Desinfektionsmittel auf dem heutigen Markt macht.

Die einzige „Chemikalie“, die vor Ort benötigt wird, ist Salz (Natriumchlorid), das ungefährlich ist und bequem in 25-kg-Säcken gekauft oder in großen Mengen geliefert und leicht vor Ort gelagert werden kann. Außerdem ist es überall erhältlich und gewährleistet somit eine sichere Versorgung.

OSEC-Systeme produzieren zuverlässig ein sicheres und stabiles Desinfektionsmittel und bieten eine große betriebliche Flexibilität.  Die Natriumhypochloritlösung wird nach Bedarf in Chargen hergestellt., Die Unternehmen sind dadurch unabhängigvon Chemikalienlieferanten.

Das Personal kann jederzeit eine Salzlösung durch die Elektrolyse-Anlage laufen lassen, um das benötigte Natriumhypochlorit an Ort und Stelle zu produzieren., Auf den gefährlichen – und zunehmend untragbaren – Transport von Chemikalien in großen Mengen kann verzichtet werden.  Auch bei der Lagerung behält die bereitete Lösung seine Stärke und kann dem Wasser zur Desinfektion von Oberflächen, Produkten oder Behältern zugesetzt werden.

OSEC-Systeme fördern die Nachhaltigkeit, indem sie dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von Unternehmen zu verringern. Sie reduzieren die für den Transport von handelsüblichen Hypochlorit in großen Mengen (kann bis zu 90 % aus Wasser bestehen) erforderlichen Emissionen.  Diese schweren, beladenen Lastwagen transportieren gefährliche Chemikalien und hinterlassen einen großen CO2-Fußabdruck.  Außerdem können Schwierigkeiten in der Lieferkette, die zu Lieferverzögerungen führen, einen Betriebsstillstand bedeuten. Folge: Umsatzeinbußen, unzufriedene Kunden und potenzieller Imageschaden. 

Wo werden OSEC-Systeme eingesetzt?

OSEC-Systeme sind für eine einfache Installation und eine einfache Nutzung mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert und werden daher häufig eingesetzt.

Der geringe Platzbedarf der OSEC-Anlagen eignet sich für viele Anwendungen und auch für schwer zugängliche Stellen im kommunalen-, industriellen- und Schwimmbad-Bereich.

Industrieunternehmen verwenden in ihren Anlagen häufig kleine OSEC-Systeme, da die niedrige Natriumhypochloritkonzentration eine bessere Kontrolle bei Anwendungen wie dem Waschen und Reinigen von Produkten und der Desinfektion von Geräten ermöglicht.

Die Herstellung von Natriumhypochlorit vor Ort bietet der Industrie die Flexibilität, ihr eigenes nachhaltiges und sicheres Desinfektionsmittel zu produzieren und es für verschiedene Anwendungen zu nutzen. So kann beispielsweise Natriumhypochlorit, das dem Wasser zugesetzt wird, Mikroorganismen bei der Lebensmittelzubereitung zerstören. Es ist auch eine bewährte Lösung für die Desinfektion von Produktionsanlagen, Lebensmittelzubereitungsflächen und Transportbehältern.

Schwerpunkt: Gesundheit und Sicherheit

Die OSEC-Systeme von Evoqua blicken auf eine lange Geschichte zurück und sind seit über 30 Jahren auf dem Markt, wobei sie in Sachen Sicherheit eine Spitzenposition einnehmen.

Der zentrale Wert des OSEC-Systems ist die auf Sicherheit ausgerichtete Designtechnik.  Von der Installation bis zur Fertigstellung der Anlage werden die Systeme mit größter Sorgfalt entwickelt, um alle Sicherheitsmerkmale zu optimieren.  Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter sicher nach Hause zurückkehrt, und dass der Kunde die richtige Desinfektionslösung für seine Anwendungen erhält. 

Dies ist für den Industriesektor von großem Vorteil, da Mitarbeiter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in IT- und Rechenzentren normalerweise keine Experten im Umgang mit gefährlichen Chemikalien sind.  Die Haupttätigkeit von Betreibern des kommunalen und Freizeitbad-Marktes ist die Wasserdesinfektion, um Schwimmbäder sauber zu halten oder sicherzustellen, dass Trinkwasser unbedenklich getrunken werden kann.  Beschäftigte in Industrieunternehmen führen Wasserdesinfektionen in der Regel als Nebentätigkeit aus, so dass sicherere Lösungen von Vorteil sind.

Dank der hohen Sicherheitsstandards von OSEC-Systemen müssen die Mitarbeiter in Industrieunternehmen keine Experten im Umgang mit Chemikalien sein.  Die Handhabung oder das Verschütten von Salz und Wasser ist nicht gefährlich und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination oder Auswaschung.

Die Herstellung vor Ort verringert das Risiko von Umweltschäden aufgrund der Lagerung und Handhabung von Chemikalien und von Leckagen in Rohrleitungen, da Hypochlorit in großen Mengen durch Kalkablagerung zu einer Schädigung der Rohre führen kann.  Da keine Chemikalien transportiert und an die Anlage geliefert werden müssen, wird auch das Risiko für die Umwelt verringert.

Ein weiterer Vorteil des vor-Ort-Verfahrens besteht darin, dass Chlor den pH-Wert im Vergleich zu Hypochlorit in großen Mengen senkt, was die Effizienz des Aufbereitungsprozesses verbessert.

Das OSEC-System von Evoqua ist eine bewährte, sichere Alternative zu chemischen Massengütern und bietet eine sichere, effiziente und zuverlässige Desinfektion, ohne dass Chemikalien in großen Mengen transportiert werden müssen. Die Anlage erfordert nur eine minimale jährliche Wartung, und benötigt weniger Stellfläche als Elektrolyse-Anlagen anderer Hersteller. 

Zu den nachhaltigen Vorteilen von Hypochlorit gehören:

  • Hocheffizientes In-situ-Verfahren, das eine kostengünstige und dem tatsächlichen Bedarf entsprechende Produktion ermöglicht
  • Vor-Ort- und bedarfsgerechte Herstellung aus reaktionsträgen Rohstoffen, wodurch die üblichen Probleme im Zusammenhang mit der Lagerung und Handhabung von Chemikalien verringert oder beseitigt werden
  • Eine Lösung mit geringer Stärke und stabiler Konzentration bedeutet eine minimale Zersetzung des aktiven Chlors in der stets verfügbaren Lösung
  • Produkterzeugung mit minimaler Nebenproduktbildung bei der Desinfektion
  • Sichere Handhabung für das Personal
  • Kosteneinsparungen durch Produktionsplanung in Schwachlastzeiten
  • Reduzierung des Transports von Massenchemikalien, Senkung der Emissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks
  • Attraktiv für Industriebranchen, die ihren Arbeitsschwerpunkt beibehalten und die Wasserdesinfektion sicher und gewissenhaft angehen wollen
  • Senkung der Betriebskosten und bessere Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit.

 

[1] https://www.cdc.gov/safewater/chlorination-faq.html