It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sichere Überwachung der Hygienehilfsparameter in Solewasser durch Pool Management System DEPOLOX® Pool E 700 P

DEPOLOX® Pool E 700 P

Die Aufgabe

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein lädt zum Erholen ein: rund 3000 m2 Wasserfläche, verteilt auf 25 Innen- und Außenbecken im Schwimm- und Saunabereich sowie einen Naturbadesee, bieten eine große Vielfalt. Laufend wird modernisiert und erweitert, um die Therme attraktiv zu halten und den Gästen aus nah und fern etwas Besonderes zu bieten. Sole ist für die Haut eine Wohltat, für die Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser stellt dieses Wasser eine Herausforderung dar. Die meisten Becken, 90 Prozent, sind mit Sole gefüllt. Der Salzgehalt schwankt zwischen 1, 5 und 12 Prozent. 

Die Lösung

Die Therme ist schon seit Jahrzehnten komplett mit Wallace & Tiernan® Technik zur Aufbereitung des Beckenwassers ausgestattet. Zur Desinfektion werden Vollvakuum-Chlorgasdosiersysteme V10k™ eingesetzt. Wie Georg Csontos, Chemie-Ingenieur bei Evoqua Water Technologies betont: „Dank Vollvakuumtechnik ist die Chlorgas-Desinfektion ein sicheres Verfahren, das mit der bewährten Wallace & Tiernan V-Regeldüse besonders genau dosiert.“

Dieses Verfahren hat sich im Prinzip seit Jahrzehnten nicht verändert. Um die Hygienehilfsparameter im Beckenwasser kontinuierlich zu überwachen, werden in der Obermain Therme Pool Management Systeme DEPOLOX® Pool E 700 P eingesetzt. Das Besondere dabei 

ist, dass selbst das schwierige Solewasser mit der Kombination aus Elektronik-Modul 700 P und Durchfluss-Modul DEPOLOX 5 kontrolliert werden kann. Neben den üblicherweise zu erfassenden Messparametern freies Chlor, pH-Wert und Redoxspannung, wird zusätzlich noch die 
Leitfähigkeit der Becken überwacht und analytisch verarbeitet. Der technische Betriebsleiter der Obermain Therme in Bad Staffelstein ist mit dem reibungslosen Betrieb der neuen Chlorgas-dosieranlagen und der Mess- und Regelgeräte, die seit Februar diesen Jahres installiert  sind, so zufrieden, dass er auch die weiteren Becken mit den neuen Pool  Management Systemen ausstatten will.