It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kosteneinsparungen erfolgreich mit dem DEPOLOX® Mess- und Regelsystem und der Spülabwasserrecycling-Anlage UFOX

DEPOLOX® Pool und UFOX 20

Die Aufgabe

Das Badespaß und Saunaland Plantsch im bayerischen Schongau ist ein kommunales Ganzjahresbad, das im Jahr 2001 errichtet wurde. Es bietet Unterhaltung und Entspannung für die ganze Familie und zählt im Monat durchschnittlich rund 16.500 Besucher. Dafür sorgen unter anderem die 86-Meter-Reifenrutsche mit Lichteffekten, die großzügigen Becken wie Sport-, Außen- und Lehrschwimmbecken sowie die Saunalandschaft. Drei zusätzliche Freibadbecken ergänzen im Sommer das Angebot. Die gesamte Wasserfläche beträgt 1.312 Quadratmeter. Zur Desinfektion des Beckenwassers wird Chlorgas kombiniert mit Ozon eingesetzt. Dieses Verfahren, so sind die Schongauer überzeugt, wirkt sich unmittelbar auf die Wasserqualität aus; sie wird von den Besuchern als reizarm und angenehm empfunden und geschätzt. Bei der Modernisierung des Bades 2006/07 lag der Schwerpunkt auf der Einsparung von Wasser, Energie und Betriebsstoffen. Mit dem Resultat ist der Vorstand, Andreas Kosian, sehr zufrieden. Für Evoqua Water Technologies stellt das Plantsch-Bad ein Beispiel dar, das unter den Bäderbetrieben Schule machen kann.

Die Lösung

Von den im EWO Pool-Konzept beschriebenen Bausteinen wurden im Schongauer Bad die Mess- und Regelsysteme DEPOLOX® Pool integriert sowie eine Spülabwasserrecycling-Anlage UFOX Die Umwälzpumpen waren bereits mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Die Umwälzleistung wurde jedoch erst mit der Installation von DEPOLOX Pool Mess- und Regelsystemen an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Das Besondere an diesen Mess- und Regelsystemen ist, dass die Anpassung qualitätsabhängig, in Abhängigkeit der Parameter freies Chlor, pH-Wert und Redoxspannung, geschieht. Durch die integrierte Messwasserrückführung wird bereits Wasser eingespart. Zusätzlich können die komplexen Pool Management Systeme weitere, parameterabhängige Steueraufgaben im gesamten Prozess der Schwimmbeckenwasseraufbereitung übernehmen. Die Wallace & Tiernan® UFOX 20 Spülabwasserrecycling-Anlage bereitet Spülabwasser aus dem Schwimmbadfilter auf, so dass daraus bis zu 20 Kubikmeter Wasser pro Tag gewonnen werden. Dieses kann als Betriebswasser Typ 2 oder 3 genutzt werden, also entweder als Grauwasser verwendet oder als vorgereinigtes Wasser dem Vorfluter zugeführt werden.

Darüber hinaus waren die Spezialisten von Evoqua Water Technologies beratend tätig: Sie empfahlen weitere Maßnahmen zur Filteroptimierung, beispielsweise eine optimierte Filterschüttung. Weitere Empfehlungen waren das Einsparen von Ozonkühlwasser durch den Einsatz einer Wärmepumpe sowie die Änderung der Becken-Heizungsregelung nach Bedarf der einzelnen Becken. Durch einen Contracting-Vertrag wurden die realisierten Einsparungen an Wasser, Abwasser, Strom und Wärme mit den Investitionskosten verrechnet – ein attraktives Konzept, gerade für kommunale Betriebe. 

Bei der Konzeption aller Maßnahmen waren sowohl Wallace & Tiernan-Mitarbeiter von Evoqua Water Technologies aus Günzburg als auch Spezialisten vom Sales & Service Office Berlin vor Ort.