Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Trattamento acqua di alimentazione caldaia

L'importanza del trattamento dell'acqua prima del processo della caldaia non può essere sottovalutata. La rimozione di sostanze organiche, particelle sospese, minerali disciolti e gas disciolti è fondamentale per evitare incrostazioni e incrostazioni, danneggiando e riducendo la longevità del costoso processo della caldaia/turbina. 

Raccomandazioni per la qualità dell’acqua di alimentazione della caldaia

Le raccomandazioni sulla qualità dell'acqua di alimentazione della caldaia sono indicate da due gruppi: American Boiler Manufacturers Association (AMBA) e l'International Boiler and Pressure Vessel Code (ASME) più completo dell' American Society of Mechanical Engineers. Questi gruppi forniscono linee guida e regole relative alla sicurezza per la progettazione, la fabbricazione e l'ispezione di caldaie e serbatoi a pressione, nonché dei componenti delle centrali nucleari.

Opzioni di trattamento dell’acqua di alimentazione

La struttura di trattamento più comune consiste nella filtrazione pre-trattamento e nell’aggiunta di sostanze chimiche per la rimozione del particolato e il condizionamento della chimica dell’acqua. Ciò è seguito da un processo a membrana per la riduzione della massa dei minerali disciolti e da una fase finale di scambio ionico di lucidatura. 

C’è un chiaro compromesso tra l’investimento in apparecchiature per il trattamento dell’acqua e sostanze chimiche per il trattamento dell’acqua. Spesso, investire in apparecchiature che producono acqua di alimentazione di una caldaia di qualità superiore ridurrà sensibilmente l’utilizzo di sostanze chimiche e aumenterà i cicli di concentrazione, migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto.

Xylem valuterà la qualità specifica dell’acqua di alimentazione, la qualità finale dell’acqua e i requisiti di spazio e applicherà le nostre competenze di processo per progettare un sistema economico e di facile manutenzione che funzioni in modo efficiente.  Il nostro obiettivo è offrire la migliore soluzione a lungo termine.

Obiettivi del trattamento delle acque di alimentazione della caldaia:

  • Ridurre i solidi sospesi e altri particolati: l'acqua di alimentazione deve essere filtrata per rimuovere i solidi sospesi. Lo sporco e le particelle possono intasare i processi a valle come le apparecchiature per l'osmosi inversa e possono accumularsi come fanghi aggiunti nel sistema. Questo trattamento può includere lo screening lordo (se prelevato da una sorgente fluviale), la chiarificazione, la filtrazione dei liquidi, la filtrazione cartuccia/sacca, la microfiltrazione e/o l'ultrafiltrazione. 

  • Condizionare la sostanza chimica dell'acqua di alimentazione: l'acqua di alimentazione richiederà molto probabilmente l'aggiunta di sostanze chimiche per ridurre il potenziale di incrostazioni o ossidazione nei processi a valle e/o per ridurre la CO2.  Ciò viene normalmente ottenuto con un antiscalante, un agente riducente come il bisolfito di sodio, l'acido e/o la sostanza caustica. 

  • Riduzione di massa di solidi e sostanze organiche sospesi: nella maggior parte delle condizioni è conveniente utilizzare la tecnologia di osmosi inversa per rimuovere la maggior parte dei minerali disciolti (definiti come conduttività o solidi disciolti totali) e i componenti organici prima della lucidatura finale per i requisiti di qualità del produttore di caldaie e turbine.  Le membrane di osmosi inversa rimuovono fino al 99% dei minerali disciolti e rappresentano un’eccellente barriera per la riduzione di piccoli organici a catena media e grande.  In alcuni casi, può essere conveniente includere una seconda fase di osmosi inversa, o secondo passaggio, per trattare ulteriormente l'acqua prima della lucidatura.

  • Degassificazione: Mentre la maggior parte degli impianti si basa sulla riduzione dei gas nel ciclo di vapore, introducendo acqua di alimentazione della caldaia di alta qualità nel condensatore a vuoto seguita da un apposito scavenger di ossigeno, ci sono condizioni in cui si desidera una riduzione di CO2 e O2.  Ciò può essere ottenuto mediante un processo a membrana, in cui un gas di espulsione (solitamente azoto) aspira l'ossigeno dall'acqua sotto vuoto, o tramite una torre di aspirazione con imballaggio speciale che causa la separazione dei gas dall'acqua e l'estrazione.  

  • Lucidatura finale: I requisiti di qualità dell'acqua della caldaia e della turbina sono rigidi.  È fondamentale ottenere una bassa conduttività, silice, sodio e spesso carbonio organico totale (TOC) nell’acqua trattata finale.  Questa fase di lucidatura può consistere in uno scambio ionico tradizionale (servizio rigenerato fuori sede DI, che riduce al minimo gli sprechi e i problemi di manipolazione delle sostanze chimiche, o apparecchiature rigenerate in loco) o processi di deionizzazione elettronica continua (CEDI) che utilizzano un processo a membrana a base di resina e corrente elettrica per rimuovere tracce di minerali disciolti. 

  • Altri processi: in alcuni casi, il carbonio può essere utilizzato come pretrattamento e i raggi UV possono essere incorporati nella fase di lucidatura per ridurre ulteriormente le sostanze organiche.

  • Tempo di attività affidabile: l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione della caldaia deve essere affidabile e disponibile per un periodo di tempo molto elevato, altrimenti l'impianto potrebbe essere costretto a ridurre il suo funzionamento a costi significativi per il proprietario.  Possono essere impiegate apparecchiature progettate correttamente, tecnologie di progettazione ridondanti e monitoraggio remoto, in base alle esigenze di ogni progetto, per raggiungere tali obiettivi.

In generale, maggiore è la pressione del tamburo di esercizio, migliore sarà la qualità dell'acqua di alimentazione della caldaia che deve essere fornita all'apparecchiatura di generazione del vapore